El empaquetado y paletizado es la acción de agrupar productos para su transporte, manipulación y almacenaje. Sin embargo, se trata de una tarea que aunque parece sencilla, puede suponer un inconveniente en la producción final, si no se realiza de la manera más adecuada.
En Universal Robots queremos mostrarle cómo las aplicaciones robóticas pueden contribuir a un empaquetado y paletizado más eficiente, calculando las cantidades exactas y cumpliendo los estándares más estrictos.
Automatización del empaquetado y paletizado
Sea cual sea el producto que necesita empaquetar o paletizar, los brazos robóticos de Universal Robots son la mejor solución para una automatización que le permitirá no solo minimizar los riesgos en la producción, sino también conseguir altos niveles de calidad, ahorrar en costes y aumentar su competitividad.
¿Cómo podrá asegurarse de que sus entregas siempre se calculen y empaqueten correctamente conforme a los estándares más estrictos? La aplicación robótica para el empaquetado y paletizado cuenta, entre otras, con las siguientes ventajas:
- Optimización de las operaciones para que sean más sencillas, rápidas y eficientes.
- Liberación del personal de las tareas más repetitivas, así como del levantamiento de objetos pesados. De esta forma podrá aprovechar su capital humano para destinarlo a otros trabajos más importantes.
- Ahorro en costes como resultado del ciclo de vida más corto de los productos, ya que podrá programar y reasignar a su cobot para diferentes tareas siempre que sea necesario.
Pero, además, la disminución de los tiempos de empaquetado y paletizado, también incidirá en un incremento de su producción.
La industria alimentaria se beneficia de la aplicación robótica de empaquetado
Incluso en temporadas de mayor volumen de producción, la aplicación de empaquetado paletizado de un cobot puede ofrecer una productividad continua a su empresa llegando a funcionar las 24 horas del día.
La tarea de empaquetar y paletizar es sin duda una de las más duras del sector alimentario y agrícola. Disponer de un brazo robótico que se encargue de preparar los paquetes y transportarlos supone un rendimiento constante en la cadena de producción alimentaria, ya que no tendrá que estar pendiente de aspectos como los descansos. Un cobot estará siempre conectado y listo para trabajar, y además podrá asignarlo y programarlo a tantas tareas diferentes como necesite.
Las ventajas de la robótica colaborativa en el sector alimentario, con aplicaciones como el empaquetado y paletizado, se pueden comprobar en casos de éxito como Cascina Italiana, una empresa en la que un cobot se encarga de preparar diariamente grandes cajas que contienen 144 cartones de 10 huevos. Además, la seguridad que aportan los brazos robóticos hace posible que puedan realizar su tarea junto a los trabajadores sin necesidad de resguardos de seguridad.

Otro ejemplo de éxito de la implantación de la automatización en la tarea de empaquetado es el de la productora cárnica Nortura. El reto de la empresa noruega consistía en automatizar el paquetizado teniendo en cuenta su espacio reducido y su presupuesto limitado. Un robot UR10 con un sistema de visión montado en el techo, fue la solución para proporcionar un paletizado de alto rendimiento con estos condicionantes.
¿QUÉ COBOT ELEGIR PARA ESTA APLICACIÓN?
Antes de comprar un cobot hay varios aspectos que deberá tener en cuenta, como por ejemplo la carga útil que es capaz de soportar. Así, para aplicaciones de empaquetado y paletizado podrá elegir entre:
- Modelo UR3: es perfecto para la automatización de tareas de hasta 3 kg de peso, y es el más flexible y colaborativo.
- Modelo UR5: su carga útil es de 5 kg, cuenta con un tamaño medio y es fácil de programar y rápido de configurar.
- Modelo UR10: al permitir automatizar procesos y tareas de hasta 10 kg es especialmente recomendable para trabajos de empaquetado y paletizado.
Pero además, la nueva gama e-Series de Universal Robots es una versión mejorada de nuestros cobots, con unas ventajas muy destacadas:
- Colaborativos y seguros: su máxima seguridad permite combinar el ingenio humano con la competencia de un cobot sin necesidad de vallados de seguridad. Podrán trabajar codo con codo con sus trabajadores.
- Rápida instalación: su intuitiva interfaz garantiza una sencilla configuración, programación y una perfecta integración en cualquier línea de producción. Además, al no necesitar instalaciones eléctricas especiales se pueden conectar a cualquier toma de corriente.
- Facilidad de programación: cualquier operario puede aprender a programar un cobot para iniciar una aplicación de empaquetado y paletizado, o para cualquier otra.
- Flexibilidad: su tamaño y ligereza hacen que sean perfectos para reubicarlos en cualquier lugar de la línea de producción, incluso en aquellos con problemas de espacio. Además, gracias a una amplia gama de efectores finales y software podrá programarlo para tareas específicas.
- Rápida amortización: el robot colaborativo de Universal Robots cuenta con el plazo de amortización más rápido del sector. Por ello se trata de una solución económicamente viable incluso para pequeñas y medianas empresas. La plataforma de software actualizable de la nueva gama e-Series es una rentable inversión a largo plazo, ya que no necesitará la intervención futura de expertos programadores.

Recuerde que automatizar sus tareas de empaquetado y paletizado puede suponerle un aumento de la productividad en su empresa, una disminución de los tiempos de carga, descarga y almacenamiento, una mayor rapidez y por tanto un incremento de su competitividad.
Si quiere conocer más detalles acerca de lo que un cobot puede hacer para ayudarle, visite nuestra página web, y no solo descubrirá la tecnología más puntera y las múltiples aplicaciones que son capaces de desarrollar, sino también otros elementos como efectores finales, accesorios o software con los que podrá personalizar su robot para conseguir una máxima eficacia.