En todo proyecto que se precie debe realizarse un estudio previo de rentabilidad, pero no solo al inicio de la actividad, sino también en inversiones futuras como por ejemplo en maquinaria. Existen varias fórmulas para determinarlo, entre ellas el cálculo de la amortización o también el retorno de la inversión, siendo esta última la opción más adecuada, ya que tiene en cuenta los beneficios comerciales tangibles e intangibles, así como el impacto a corto y largo plazo. Hoy en Universal Robots vamos a explicar cómo calcular el retorno de la inversión realizada con su cobot mostrando los factores que se deben tener en cuenta.
¿Qué es el retorno de la inversión?
El retorno de la inversión o ROI es la representación en cifras de los gastos realizados y los beneficios obtenidos con el objetivo de comprobar si la inversión da los resultados esperados o si el plan que se quiere implementar tiene utilizad para su empresa.
La fórmula es sencilla: ROI= ((beneficio obtenido-inversión)/inversión) x 100. Cuánto más alto sea el porcentaje obtenido, mejor será el retorno de la inversión realizada. Sin embargo, para calcular el ROI realizada en su cobot hay que tener en cuenta varios factores que influirán en el coste de la inversión, así como en los beneficios tangibles e intangibles a corto y largo plazo.
Cálculo del valor total y del impacto de la inversión realizada en su cobot
1. Inversión total del robot colaborativo
Para calcular su inversión total en un robot hay que incluir no solo la inversión inicial, sino también los costes de los accesorios adicionales, los de integración, mantenimiento y actualización. En este sentido debe tener en cuenta que algunas de las diferencias entre un cobot y un robot industrial son precisamente su facilidad de instalación y uso, ya que los cobots pueden ser programados en poco tiempo por cualquier persona, sin la necesidad de intervención de expertos informáticos. A ello hay que añadir que en Universal Robots contamos con la Academy, un servicio de formación gratuita online para hacer accesible la automatización a cualquier usuario.
2. Gastos relacionados con los empleados
A la hora de invertir en un cobot hay que tener en cuenta también los gastos relacionados con los empleados, ya que se trata robots colaborativos que trabajan junto a los operarios y que automatizan procesos como la manipulación manual o tareas repetitivas, que tantos problemas de seguridad y salud generan en las empresas. Al ahorro del coste en sanidad, habría que sumar también el de la capacitación de empleados para su funcionamiento, ya que su fácil configuración y programación le habrá no perder el tiempo en tediosas formaciones.
3. Aumento de la productividad
Un robot colaborativo puede trabajar en tareas repetitivas durante 24 horas al día, lo que supondrá un significativo aumento de la productividad de su empresa, porque además podrá destinar a sus empleados a otras tareas importantes para aumentar la satisfacción de sus clientes.
4. Estabilidad de la producción
Una de las principales características de los cobots es la disminución del desperdicio de materia prima. Y es que si una línea de producción es inestable, las tasas de rechazo son muy altas, por lo que la tecnología de un robot colaborativo como los de Universal Robots, garantiza la producción de productos de alta calidad de forma estable.

Casos de éxito del retorno de la inversión en su cobot
Un buen ejemplo del retorno de la inversión en un cobot es el de la empresa BJ-Gear, líder mundial en la fabricación de soluciones de engranaje. La incorporación de cuatro brazos robóticos no sólo ha incrementado la productividad, sino que ha reforzado la competitividad al poder destinar a más trabajadores a otras tareas, mientras que la automatización ha dado como resultado piezas más uniformes y de alta calidad.
En este sentido, uno de los jefes de plata asegura que “los robots ligeros y flexibles, el UR5 y el UR10, son tan asequibles que se amortizan solos. Según nuestros cálculos, el coste de un robot UR se amortizará en menos de un año”.
También desde Continental, empresa referencia en la industria de la automoción, consideran que “las ventajas de los robots colaborativos me parecen obvias desde el primer momento: de fácil integración, cero mantenimiento y mayor productividad”. Así lo demuestran las cifras, ya que han conseguido reducir los tiempos de cambio en un 50% en la automatización de la fabricación y manipulación de placas.
En definitiva, es fácil comprobar, teniendo en cuenta todos los factores antes explicados, el valor que la automatización de un cobot puede traer a corto y largo plazo a su negocio. Además, el retorno de la inversión adquirirá porcentajes altamente satisfactorios. Si quiere obtener más información, puede visitar nuestra página web o encontrar su distribuidor más cercano.
Comentarios