La innovación sigue siendo el pilar fundamental en el sector de la robótica. Tanto es así, que en Universal Robots se utilizan las herramientas más avanzadas para crear brazos robóticos colaborativos de última generación que sirvan como recursos accesibles a todo tipo de empresas de producción.
El objetivo principal de Universal Robots es hacer del mundo un lugar mejor creando robots que faciliten la vida. Por eso la empresa sigue evolucionando con la creación de nuevos modelos de cobots, con características optimizadas, que aportarán más ventajas y valor a las empresas en cada uno de sus sectores específicos.
Los avances en conectividad y procesamiento de UR consiguen mejorar las características de los robots, permitiendo que trabajen codo a codo con los operarios de la fábrica en lugar de que éstos realicen sus tareas de manera aislada.
Como resultado de todos esos avances, Universal Robots presenta su nuevo cobot y la última incorporación a su gama más futurista (e-Series): UR16e, .
El nuevo modelo ha sido diseñado para manejar actividades caracterizadas por cargas pesadas de hasta 16kg y automatizar con precisión el manejo de materiales y el control de la máquina CNC, gracias a su alta carga útil en un espacio reducido, que ayuda a las empresas a reducir costes, lesiones y pérdidas de producción asociadas con el manejo de piezas pesadas.
Gran capacidad de carga útil (16 kg)
Huella (190 mm)
Peso (33.1 kg / 73 lbs)
Dadas las capacidades del UR16e, resulta ideal para el uso en máquinas pesadas, manipulación de materiales, packaging, embalaje, y aplicaciones de atornillado y tuercas. Además, este potente robot admite herramientas de final de brazo pesadas y múltiples manejos, resultando especialmente útil para lograr tiempos de ciclo más cortos.
BWIndustrie ha sido la primera empresa en automatizar sus procesos de mecanizado con el recién lanzado UR16e.
La incorporación del cobot y los resultados del mismo en empresa francesa del sector del metal y mecanizado, es el primer caso de éxito a nivel mundial de nuestro robot colaborativo más avanzado.
Una de las tareas más importantes en BWIndustrie es el desbarbado piezas metálicas. Un proceso que requiere mucha precisión, agotamiento, y además producía trastornos músculo-esqueléticos a numerosos operarios debido al manejo de piezas pesadas.
Para hacer frente a todos los desafíos que suponía el proceso de desbarbado manual, la empresa ha vuelto a confiar en Universal Robots para optimizar y automatizar sus actividades de desbarbado, con la instalación del cobot UR16e.
Tras a su incorporación, BWIndustrie ha conseguido mejorar su producción con una calidad inigualable, gracias a las numerosas ventajas que les ha aportado la instalación de lo último en robótica colaborativa:
Integración fácil y rápida
Interfaz de usuario intuitiva
Aplicación flexible
Reducción del trastorno músculo-esquelético
Calidad mejorada
Proceso automatizado de las tareas más repetitivas
Universal Robots cuenta con numerosos casos de éxito en diferentes industrias que le avalan. Los brazos colaborativos de Universal Robots, se utilizan diariamente para incrementar el rendimiento de la producción y aportar un mayor valor a empresas de sectores como el Agrícola, Automoción, Electrónica, Química etc.
Gracias a los cobots, estas empresas han podido automatizar su línea de producción de una manera rápida, sencilla y segura, haciendo que el negocio sea más productivo, seguro, eficaz.
Los beneficios de incorporar cobots en las líneas de producción son múltiples. Además, la tecnología patentada de UR hace posible que operarios sin experiencia en programación puedan configurar rápidamente y manejar los cobots mediante una intuitiva interfaz.
Su instalación es rápida, siendo el tiempo medio confirmado por clientes de tan solo medio día. Se trata de cobots ligeros, que ahorran espacio y se reasignan fácilmente a múltiples aplicaciones sin necesidad de cambiar su diseño de producción.
Por último, pero más importante, son seguros. El 80 % de los miles de robots que UR tiene distribuidos por todo el mundo operan sin resguardos de seguridad, al lado de los operarios.