Close
Choose your language
 
Volver a la página de inicio
Anterior post
Siguiente post

Lijado y pulido: ventajas de la robótica colaborativa para tareas de acabado de superficies

Sep 23, 2020 9:26:13 AM / Por Germán Baños / 0 Comentarios Compartir
post lijado y pulido

Normalmente la fase de acabados de una línea de producción tiene que ver con trabajos y tareas de lijado, pulido o acabado de superficies. En la gran mayoría de las empresas, ese tipo de tareas son realizadas por empleados. Te recordamos esto porque, desde el punto de vista de la automatización de procesos, contar con una valiosa mano de obra, pero que se encuentre bloqueada en estos procesos tan repetitivos, los cuales pueden ser perfectamente llevados a cabo por brazos robóticos colaborativos, puede suponer una pérdida de recursos humanos. Además, podríamos aumentar de manera mucho más significativa la productividad y eficacia de dicha tarea con la ayuda de la robótica colaborativa.

En este sentido, las tareas (pulido, abrillantado e incluso lijado) que requieren un contacto especial y delicado pueden ser llevadas a cabo de manera impoluta a través de cobots.

Un robot UR con control de fuerza proporciona una solución flexible que ajustará automáticamente su posición para lograr la fuerza deseada. Esta valiosa característica viene de serie con la gama e-Series de Universal Robots, y permite garantizar un acabado perfecto incluso en superficies desiguales.

Por otro lado, la incorporación de cobots en estas aplicaciones mejora la seguridad en el lugar de trabajo, permitiendo que el robot realice las tareas consideradas como más peligrosas. En caso de que el robot entre en contacto con un operario, nuestra tecnología patentada limita la fuerza del contacto. Nuestros cobots pueden incluso programarse para funcionar con potencia reducida cuando un ser humano entra en la zona de trabajo, así como para restablecer la velocidad máxima una vez esa persona se aleja.

Entre algunas de sus múltiples ventajas:

  • Aplica un par de rotación concreto a lo largo de ejes predefinidos.
  • Garantiza la uniformidad y una calidad previsible.
  • Libera a tu equipo de las tareas más incómodas y extenuantes.
  • Lija y pule incluso las superficies más curvadas e irregulares con el modo de fuerza regulable.

LOS DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTA UN COBOT EN ESTAS APLICACIONES

  • Resultados consistentes

El control de fuerza integrado garantiza resultados uniformes al lijar, pulir y acabar las superficies (incluso las curvas e irregulares). Se pueden esperar los mejores resultados aplicando una presión específica.

  • Seguridad de los empleados

Protege a tus empleados y deja las tareas más peligrosas en manos de los robots colaborativos. Gracias a las propiedades colaborativas de los robots, normalmente se pueden utilizar junto a los operarios sin dispositivos de protección.

  • Métodos de trabajo flexibles

A menudo se producen pequeñas series. Aquí es donde entra en juego otra ventaja de nuestros cobots: flexibilidad. Puedes asignar el robot colaborativo a otra estación de trabajo en cualquier momento y, por lo tanto, producir series pequeñas.

  • Escasez de trabajadores cualificados

También hay una gran escasez de trabajadores calificados en el departamento de acabado. Como resultado, no se pueden satisfacer todas las solicitudes de pedidos y el potencial de la planta de producción no se explota por completo. Nuestros cobots realizan estas tareas de manera eficiente e independiente.

PARADIGM ELECTRONICS, UN CASO DE ÉXITO

El reto de la empresa canadiense Paradigm Electronics (fabricante de altavoces y subwoofers de alto rendimiento) surgió como consecuencia de la gran acogida por parte del público del lanzamiento de su línea de nuevos altavoces Midnight Cherry, lo cual supuso la necesidad de crear más cajas nuevas de lo previsto antes del lanzamiento. 

Sin embargo, tal y como afirma su director de Operaciones, Oleg Bogdanov, “para lograr ese acabado, hay que aplicar varias capas de laca y entre cada aplicación se debe lijar y pulir, lijar y pulir. Hay mucho trabajo manual en ese proceso. El problema es encontrar gente que pueda hacer eso; simplemente no encontrábamos suficientes personas cualificadas”.

En el pasado, la empresa implementó una célula robotizada con un robot cartesiano. Sin embargo, se requerían demasiadas medidas que garantizasen la seguridad de los trabajadores.

La incorporación de los robots colaborativos de Universal Robots en la empresa dio pie a investigaciones posteriores. “Este tipo de robots nos permitió tener a una persona y a un robot trabajando en un mismo espacio. Ahora están trabajando en una operación tipo péndulo en la que se puede interactuar de forma segura, lo que permite al trabajador comprobar si el robot ha hecho una cantidad adecuada de trabajo antes de que se le encargue al trabajador el pulido final. Es un tipo de operación codo a codo muy sencilla», afirma Phillips.

Dicha implementación resolvió el trabajo acumulado de Paradigm con respecto a sus populares cajas y aumentó la producción en un 50 %.

El éxito de la instalación ha inspirado a Paradigm Electronics para implicar a los cobots en otras aplicaciones. “Deseamos poder utilizar robots UR en diversos procesos de pulverización de pintura. Además, vamos a introducir una nueva línea de altavoces con forma parabólica. En su fabricación pudimos utilizar el modo de fuerza regulable, que nos permite establecer una fuerza concreta en un punto específico del recorrido del robot. Esto será muy útil cuando haya que lijar las caras que no son planas”.

Compartir

Germán Baños

Germán Baños es Senior Global Applications Engineer en Universal Robots. Con más de 10 años de experiencia en automatización y robótica industrial, inició su trayectoria en la compañía apoyando y capacitando técnicamente a distribuidores y usuarios finales de Universal Robots, para luego dedicarse a impulsar el desarrollo de sus aplicaciones. También tiene experiencia en la industria automotriz, donde coordinó proyectos de automatización y gestionó la implementación de nuevas tecnologías en las líneas de producción automovilísticas. Germán Baños se licenció como Ingeniero Electrónico en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente cursó un postgrado de Administración de Proyectos en la Pontificia Universidad Católica Argentina.

Etiquetas

Cobots Robótica Colaborativa aplicaciones lijado y pulido brazo robótico

Related Blog Posts

Oct 16, 2020 9:38:30 AM / Por Germán Baños

Los cobots que aportan flexibilidad, eficiencia y libertad en los procesos de soldadura

Oct 5, 2020 10:47:44 AM / Por Jordi Pelegrí

Tareas fácilmente automatizables con cobots en la industria electrónica y tecnológica.

Sep 29, 2020 9:37:04 AM / Por Germán Baños

Las mejores aplicaciones de un cobot dentro de la cadena de producción alimentaria.

Aug 24, 2020 9:58:42 AM / Por Jordi Pelegrí

¿Qué es un robot colaborativo o cobot? Todo lo que debes saber

Comentarios

  • Privacy policy
  • Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 8993 8989
  • sales@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2023