La cuarta revolución industrial, o la también conocida como Industria 4.0, tiene como objetivo la automatización completa de todos los procesos productivos industriales. ¿Todavía no has dado el salto o crees que no estás preparado para ello? En Universal Robots queremos despejar tus dudas.
Historia de las revoluciones
Las revoluciones industriales se han dado a lo largo de la historia para cambiar y mejorar la forma de trabajar en las fábricas. La velocidad con la que han ido implementándose se ha incrementado gracias a los rápidos avances tecnológicos, pero vamos a ver cómo ha sido el proceso.
- Primera revolución industrial: comenzó a finales del siglo XVIII con la introducción de la máquina de vapor. Este hecho supuso el gran cambio de una producción manual a una mecanizada.
- Segunda revolución industrial: a principios de la segunda mitad del siglo XIX, la incorporación de la electricidad a los procesos productivos dio lugar a la segunda revolución.
- Tercera revolución industrial: tuvo lugar a mediados del siglo XX por los avances en la electrónica, la informática y las telecomunicaciones.
Por último, la cuarta revolución industrial, en la que estamos actualmente inmersos, ya le mostramos en Universal Robots que supone la digitalización de las líneas de producción y fabricación a través de la realidad virtual, la inteligencia artificial, el internet de la cosas y el Big Data. Y en este sentido, la robótica colaborativa tiene un gran peso.
Motivos para no unirse a la Industria 4.0
Los motivos que alegan muchos empresarios -ya sean de pequeñas, medianas o grandes empresas- para no unirse a la Industria 4.0 están basados en los gastos, la desconfianza y otros factores. Sin embargo, se trata también de un cambio de mentalidad gracias al que se puede comprobar que también existen muchos beneficios.
Gastos de implementar la automatización industrial
El salto a la Industria 4.0 supone la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas sí, y para ello es conveniente realizar un estudio previo de rentabilidad. Pero ¿y si el retorno de la inversión adquiere porcentajes altamente satisfactorios?
En el caso de la robótica colaborativa, puede calcular de una manera sencilla el retorno de la inversión realizada con un cobot. Y es que en la inversión total tendrá que tener en cuenta que no necesitará costes como los de integración, mantenimiento y actualización, ya que no necesitará la intervención de personal experto externo. Además, los brazos robóticos ayudan a evitar bajas por lesiones, con el consiguiente ahorro en gastos sanitarios.

Si a todo ello le unimos un aumento de la productividad y una estabilidad de la calidad, tenemos como resultado que la diferencia entre los gastos realizados y los beneficios obtenidos, supondrá un alto porcentaje del retorno de la inversión.
Desconfianza hacia las innovaciones tecnológicas
Otro de los motivos más frecuentes para no adaptar una empresa a la Industria 4.0 es la desconfianza hacia las innovaciones tecnológicas. Pues bien, las ventajas de la automatización con robótica colaborativa son muy numerosas, y es que todos nuestros modelos de cobots son:
- Colaborativos y seguros: podrán trabajar codo con codo con sus empleados sin necesidad de vallados de seguridad.
- Rápidos y fáciles de instalar: pueden conectarse a cualquier toma de corriente, y ser instalados y programados por cualquier operario.
- Flexibles: puede realizar numerosas tareas y reubicarlos en nuevas, sin necesidad de cambiar los esquemas de producción.
Sectores de aplicación en la Industria 4.0
Mi sector no está preparado para la automatización. Esta afirmación no es cierta, ya que hoy en día los robots colaborativos están preparados para casi la totalidad de la actividad industrial. Tendrá que hacerlo de forma paulatina, eso sí, porque cada sector tiene sus propios retos, pero en Universal Robots no hay sector para el que no tengamos la solución adecuada.
Alimentación y agrícola, mobiliario y equipamiento, electrónica y tecnología, metal y mecanizado, automoción y subcontratistas, plásticos y polímeros, farmacéutica y química, o científica e investigación son algunos de los sectores en los que es posible la automatización que caracteriza a la Industria 4.0, y que aporta rapidez, seguridad y eficiencia.
¿Cómo hacer el proceso de adaptación a la Industria 4.0?
No importa el tamaño, ya que incluso hasta las pequeñas empresas ganan oportunidades gracias a la robótica colaborativa. Sin embargo, sí es cierto que todo cambio conlleva un proceso, y en el caso de la adaptación a la cuarta revolución industrial es importante:
- Un cambio de mentalidad que asegure la supervivencia de su empresa en un futuro.
- Conocimiento de los diferentes recursos tecnológicos disponibles. En el caso de los cobots, antes de comprarlo deberá tener en cuenta una serie de aspectos como por ejemplo las tareas que necesita automatizar, las necesidades técnicas de la producción y sus principales beneficios.
- Analizar la situación de la empresa e ir adaptando poco a poco, de una manera paulatina, diferentes herramientas que redunden en la automatización de la misma.
Tenga en cuenta que realizar todo el proceso supondrá un esfuerzo humano y de inversión, pero le será recompensado, porque la automatización de su línea de producción conllevará también un rendimiento constante, una disminución del tiempo de comercialización y, como hemos mencionado anteriormente, una reducción del riesgo de lesiones de los empleados.
Además, no debe dejar pasar el tiempo, porque muchos expertos aseguran que el camino a la Industria 5.0 no está muy lejos, donde la creatividad y la personalización serán las bazas fundamentales unidas a la automatización de la era actual.
¿Todavía tienes alguna duda? Solicita una demo gratuita y comprueba tú mismo las ventajas de sumarte a la nueva revolución industrial.
Comentarios