Les robots ne sont pas à craindre dans les usines. Au contraire, ils pourraient même permettre de créer de l’emploi, redynamiser l’économie et améliorer les conditions de travail. Dans quelles mesures le développement de la cobotique peut-il avoir un impact sur la relocalisation des usines en France ?
Quelle est la situation de la cobotique en France ?
La France accuse un retard assez conséquent quant au niveau de robotisation de son industrie, en comparaison avec des pays au même niveau de développement et aux indicateurs économiques similaires. Bien que peu développé pour le moment, ce secteur connaît cependant une forte expansion. Nous sommes en pleine transition vers une “industrie 5.0”, et ces usines du futurs auront un besoin évident en cobotique. Les avantages et bénéfices des robots collaboratifs ont été maintes fois démontrés, et l’intégration de robots dans une chaîne de production a déjà fait ses preuves et termes de rentabilité et d'efficacité.

De fait, les robots collaboratifs pourraient très bien être utilisés dans d’autres secteurs d’industries. Une hausse de la demande en main d’oeuvre, en compétences et en talents dans le domaine de la robotique collaborative (construction, conception, etc.) est donc à prévoir pour les prochaines années. A l’heure actuelle, la France est déjà l’un des pays pionniers dans la fabrication et la commercialisation à l’international des robots intelligents, qui ont pour but de collaborer directement avec l’homme, comme c’est le cas des cobots. L’activité est en fort développement et connaîtra un taux d’embauche important dans les prochaines années. Le secteur de la cobotique apparaît comme un domaine de pointe, où les talents et le savoir-faire des ingénieurs font la renommée du pays dans le monde

Pourquoi les usines ont intérêt à relocaliser en France ?
Ainsi, les cobots pourraient-ils contribuer à développer l’industrie française ? Dans des pays comme l’Allemagne, la robotique collaborative a permis de redynamiser certains secteurs, en opérant une mutation dans les emplois. Les cobots n’ont pas vocation à remplacer l’homme, mais bien à l’assister dans son travail. De fait, intégrer des robots dans une usine n’aura pas pour impact de supprimer des emplois. Au contraire, cela implique un besoin de nouveaux profils de techniciens, plus axés sur de la manipulation de machines, de la maintenance, etc. Au vu de ces innovations, certaines usines pourraient être tentées de s’installer en France, afin de profiter des meilleures machines, mais aussi de l’expertise d’ouvriers qualifiés et compétents évoluant dans ce milieu.

En réduisant le coût du travail pour les entreprises, et en augmentant les gains de production (hausse de la cadence, optimisation des pertes, etc.), les cobots permettent d’augmenter le chiffre d’affaires des entreprises. L’amélioration des conditions de travail, qui passe par la baisse des risques et des accidents dus à la sécurisation des tâches difficiles, dorénavant confiées aux cobots, ont aussi permis de sécuriser les chaînes de production et de rendre l’environnement de travail plus rassurant. Enfin, le fait de pouvoir soulager les employés en les délestant des applications rébarbatives et peu qualificatives permet également de revaloriser le travail manufacturier.
L’usine du futur ne se fera pas sans robots. La robotique collaborative, faite pour accompagner l’homme dans l’industrie, permet d’optimiser la production des entreprises, et ces nouvelles technologies pourront donc dans l’avenir favoriser l’installation d’usines dans le pays, attirées par les avantages qu’offrent les cobots.

Commentaires