WeAreCOBOTS - la plus grande exposition virtuelle sur les robots collaboratifs au monde - aura lieu du 16 au 18 juin 2020. L’événement, s'adresse à un public européen et permettra de nombreux échanges sur les dernières tendances de l'automatisation ainsi qu’une large gamme d'informations et de démonstrations de produits dans cinq langues différentes
Paris, le 29 mai 2020 – Avec le bouleversement récent de la scène des salons professionnels en Europe, Universal Robots, le pionnier danois de la robotique collaborative, innove en proposant - pendant 3 jours, du 16 au 18 juin, de 10h à 16h - WeAreCOBOTS, la plus grande exposition virtuelle au monde sur les robots collaboratifs.
Après avoir organisé avec succès un salon en ligne similaire en Allemagne en avril dernier - le premier du genre - Universal Robots lance désormais WeAreCOBOTS à l’échelle européenne, en proposant son exposition virtuelle en 5 langues en simultané (en anglais, allemand, français, espagnol et italien). Avec plus de 30 stands et 50 conférences en direct présentés par un large éventail d'experts en robotique, les visiteurs pourront bénéficier d’une vision exhaustive de l'avenir de l'automatisation.
Les participants de tous les secteurs sont invités à se joindre gratuitement à l'exposition. Ils pourront parcourir les stands virtuels et en apprendre davantage sur les nombreux avantages de la robotique collaborative, tout en participant à des discussions approfondies et inspirantes avec certains des plus grands experts mondiaux.
« Chez Universal Robots, notre objectif a toujours été de sortir des sentiers battus et de sans cesse innover, même lorsque le défi semble insurmontable », déclare Jocelyn Peynet, Directeur France d'Universal Robots. « Cette exposition virtuelle constitue un formidable nouveau moyen d'entrer en contact avec celles et ceux souhaitant en savoir plus sur le monde de l'automatisation. »
Avec plus de 30 stands virtuels, les participants auront en outre une opportunité unique d’échanger individuellement avec de nombreux experts en robotique, d'Universal Robots ou d’entreprises partenaires.
Des démonstrations en direct autour d’applications innovantes - telles que l'emballage et la palettisation, le ponçage et le polissage, le traitement des machines ou encore le vissage - seront enfin accessibles.
« Avec WeAreCOBOTS, nous offrons à des professionnels, issus de tout type d'industries et de toutes tailles d'entreprises, la possibilité d'en apprendre davantage sur les dernières tendances concernant l'automatisation, particulièrement pertinentes dans le contexte mondial actuel », souligne Jocelyn Peynet, en référence aux défis liés à la distanciation sociale et son impact sur les chaînes d'approvisionnement, au sein d’une industrie manufacturière qui essaie d'assurer la continuité des activités et des temps de production, tout en assurant la sécurité et la santé de ses employés. « Nous sommes très heureux de proposer cet espace virtuel unique et engageant où les participants peuvent découvrir la manière dont la robotique collaborative peut répondre à ces défis », conclut-t-il.
Universal Robots a été créée en 2005 pour rendre la technologie robotique accessible à tous en développant de petits robots flexibles, faciles d’utilisation et à un prix raisonnable avec lesquels il est possible de travailler en toute sécurité. Depuis le lancement du premier robot collaboratif (cobot) en 2008, l’entreprise a connu une croissance considérable et ses robots faciles d’utilisation sont maintenant disponibles dans le monde entier. La société, qui appartient à Teradyne Inc., a son siège à Odense, au Danemark et possède des succursales et des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en République Tchèque, en Pologne, en Turquie, en Chine, en Inde, à Singapour, au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande et au Mexique.