Dans les zones de tests et analyses en laboratoire, les cobots prennent une place grandissante, comme dans les domaines de la production industrielle. Ils apportent leurs qualités reconnues de précision, de fiabilité, de rapidité dans les tâches répétitives. Ils sont adaptables à des objectifs très divers.
La précision des mesures, mesures de temps, mesures optiques en tous genres, mesures biologiques et chimiques, est devenue l'enjeu principal des innovations scientifiques. Elles ont des applications infinies dans des domaines bien connus : celui des GPS et du positionnement par satellites, des contrôles de vitesse par jumelles radar, de la microchirurgie, des contrôles de surface de pièces métallurgiques, des nanotechnologies, etc. Les cobots, avec leurs bras articulés très flexibles et parfaitement pilotables, peuvent être équipés de capteurs de mesure, de caméras de contrôle et par ailleurs être connectés à des logiciels dédiés. Ils se mettent alors au service du processus de mesure, peuvent prendre les positions adéquates soit sous le contrôle automatisé d'un logiciel, soit sous la conduite d'un opérateur expérimenté.
Simples à programmer ou à guider, simples à déplacer au plus près de pièces de grande taille par exemple, ils apportent leurs qualités d'extrême précision et de constance de positionnement par rapport aux objets à contrôler. Ils contribuent ainsi à une parfaite homogénéité des mesures. Dans un domaine très différent, celui de la recherche sur des objets de toute petite taille, la cobotique peut remplacer les opérateurs traditionnels qui travaillaient sous binoculaire ou microscope. On estime que la précision atteinte est de cent à mille fois supérieure à celle des techniques précédentes. L'extrême finesse de déplacement de la robotique collaborative permet de mettre en œuvre des outils d'observation et de mesure dont les performances ne pouvaient être pleinement utilisées par un contrôle manuel.
Les projets de recherche en laboratoire impliquent une utilisation croissante de technologies de pointe et de processus innovants. Ils doivent de ce fait collecter des données de plus en plus nombreuses, fiables, homogènes, garantes de résultats objectifs et pertinents.
Les cobots permettent dans ces domaines des avancées très significatives. Ils prennent en charge des tâches moyennement répétitives, comme l'analyse d'échantillons multiples, avec des gains de temps considérables. Ils réduisent aussi les risques liés à la fatigue et à la répétition monotone des mêmes opérations pouvant entraîner des possibilités d'erreurs grandissantes.
Les robots collaboratifs de dernière génération ont intégré des systèmes d'auto-contrôle sophistiqués et obéissent à des barrières de sécurité invisibles. Ils peuvent donc travailler dans des espaces réduits, à proximité immédiate des chercheurs. Ces derniers peuvent à tout moment reprendre en main leur programmation ou les orienter vers d'autres tâches.
La baisse notable des coûts d'acquisition de ces matériels les a rendus beaucoup plus accessibles pour de nombreux laboratoires de recherche, beaucoup plus rentables par les gains de performance qu'ils autorisent.
Découvrez également les autres applications facilitées par la robotique collaborative :
● le Pick-and-Place
● les applications sur les machines à commandes numériques
● les applications de palettisation et conditionnement
● les applications de moulage par injection
● les applications d’inspection qualité
● les applications de vissage
● les applications d’assemblage
● les applications de polissage
● les applications de surveillance de machines
● les applications de soudage, de collage et de distribution
● Si votre application n’est pas sur la liste, n'hésitez pas à nous contacter