Les nouvelles initiatives gouvernementales de subventions des investissements des PME et ETI se marient parfaitement avec l’initiative du Plan Cobot PME. Tour d’horizon des nombreuses mesures soutenant l’automatisation cobotique des petites et moyennes entreprises.
Avec le Plan Cobot PME d’Universal Robots et France Relance du gouvernement, les PME ont toutes les cartes en main pour automatiser leurs activités avec la cobotique avant fin 2020 ; les nouvelles initiatives gouvernementales de subventions des investissements des PME et ETI se marient parfaitement avec notre initiative.
En des temps difficiles et face à un contexte inédit, des mesures tout aussi inédites sont nécessaires. En réaction à la crise du COVID, Universal Robots lançait début octobre le Plan Cobot PME, destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises dans leurs efforts d’automatisation de leurs activités, en facilitant l’introduction à la robotique collaborative. De son côté, le gouvernement avait lancé début septembre « France Relance », un vaste plan d’aide pour les entreprises françaises, frappées durement par la crise économique.
Parmi les nombreuses mesures de ce plan, l’ouverture du guichet d’aide aux investissement « industrie du futur », le 27 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Ce dernier est particulièrement focalisé sur les TPE et PME en leur permettant d’obtenir jusqu’à 40% de leurs investissements dans les technologies du futur en subventions. Ces technologies incluent notamment la cobotique, qui se place en haut de la liste des équipements éligibles au dispositif.
Ces nouvelles mesures, combinées avec le Plan Cobot PME, font de la période actuelle la meilleure pour les PME, TPE et ETI souhaitant investir dans la cobotique.
France Relance, une occasion à ne pas manquer pour s’équiper en cobotique
Les aides du guichet d’aide aux investissement « industrie du futur » sont uniques en Europe et sans commune mesure avec les dispositifs précédents (comme le suramortissement). Elles permettent de diminuer considérablement le cout d’entrée dans la robotique collaborative, qui est déjà très accessibles aux TPE et PME.
Ces subventions ne se limitent pas uniquement à la cobotique, mais également au reste des équipements associés aux cobots. Dans notre cas, cela inclut nos accessoires UR+, ainsi que les frais d’intégration, de mise en service et de programmation.
Le guichet d’aide comprend 3 dispositifs d’aides pour les PME et ETI :
- Le régime « de minimis », avec 200 000 euros de subventions maximum, sur 3 ans.
- Le régime « aide COVID », avec 800 000 euros de subventions maximums, suivant les critères d’élection de l’aide européenne COVID.
- Le régime d’aide PME (40453), sans plafond d’aide et pour toutes les PME, mais avec uniquement 10% à 20% des investissements au lieu de 40%.
S’il est possible que ce dispositif soit renouvelé après le 31 décembre 2020, rien ne garantit que le degré de subvention soit le même, ou si les conditions d’obtentions auront changé. C’est pour cette raison qu’Universal Robots encourage les entreprises à s’engager dès maintenant dans l’automatisation de leurs activités pour profiter de ces subventions. Nos équipes s’attacheront d’ailleurs à accompagner les entreprises dans le cadre de leurs démarches auprès de l’ASP afin de garantir la réussite de ces dernières, pour que les entreprises puissent s’équiper de cobots avant la fin de l’année.
La cobotique, une technologie accessible à tous
Nous sommes ravis que la cobotique soit mise en tête des équipements éligibles au nouveau dispositif d’aide aux investissements « industrie du futur » du plan « France Relance ».
Les cobots (contraction de « robot » et « collaboratif ») sont des bras articulés de tailles variables capables d’effectuer une grande quantité de tâches industrielles : soudage, Pick & Place, contrôle qualité, vissage…) ; et ce grâce aux outils et préhenseurs en bout de bras (vis, ventouse, perceuse, pince) interchangeables de notre écosystème UR+.
Petits, légers, multitâches, faciles à déployer et redéployer en fonction des besoins et capables de travailler aux côtés des opérateurs sans risque pour leur santé, les cobots sont idéals pour les PME qui souhaitent automatiser sans sacrifier leur flexibilité. Les robots collaboratifs sont aussi très utiles pour maintenir la production dans le respect des restrictions sanitaires, et assurer une production avec le minimum d’aléas.
Il y a de nombreux bénéfices à retirer de l’automatisation des tâches via la cobotique, comme une augmentation de la compétitivité ou l’amélioration de la santé des opérateurs, en attribuant les activités les plus pénibles aux cobots.
Le Plan Cobot PME, pour accompagner les PME dans leurs projets
Afin d’aider les entreprises à développer leur activité et améliorer leur productivité grâce aux cobots, Universal Robots a lancé le Plan Cobot PME, entre octobre et jusqu’à la fin de l’année 2020.
Il comprend une série d’initiatives permettant aux PME de découvrir la cobotique et de s’équiper grâce notamment à :
- Des audits gratuits sur site
- Une offre de financement adaptée à entreprise (crédit-bail, location, paiement différé)
- Des démonstrations de cobots en téléconsultation
- Des Webinars spécifiques pour chaque application et pour chaque secteur.
Des ateliers de démonstration ont pu être organisés partout en France permettent de découvrir les cobots et apprendre à les manipuler.
Le contexte n’a jamais été aussi propice pour les PME souhaitant se lancer dans l’automatisation. Ne tardons pas plus !

Commentaires