Robotiq completa l'offerta di Adaptive Grippers con Hand-E, la prima pinza elettrica certificata UR + pronta per la e-Series, la nuova piattaforma di automazione collaborativa di Universal Robots. L'elevata precisione di Hand-E, combinata con una corsa parallela da 50 mm, la rende perfetta per le attività di assemblaggio di precisione. Il design è studiato per garantire affidabilità anche nelle condizioni di produzione più difficili.
Hand-E è un gripper gestito da URCap, un software di programmazione davvero intuitivo, e dotato di alta precisione, forza e capacità di carico. Hand –E è un tool in grado di adattarsi alle esigenze di qualsiasi produttore e di integrarsi e dare avvio alla produzione molto velocemente.
Il gripper viene fornito con un kit a 3 dita, in modo che gli ingegneri dell'automazione possano integrare facilmente la pinza nella loro applicazione.
Insieme al popolare 2F-85 e 2F-140, Hand-E completa la linea di prodotti Robotiq di Adaptive Grippers, che si collegano direttamente al polso della e-Series. Funzionano tutti con lo stesso software URCap che offre il pieno controllo della posizione, della forza e della velocità della pinza attraverso il teach pendant UR. Una nuova funzionalità di controllo della presa consente al robot di parametrare la presa con le dimensioni dell’oggetto da afferrare prima di iniziare il ciclo.
Hand-E rende possibile l’utilizzo anche di molte applicazioni industriali integrandosi perfettamente con altri prodotti certificati Robotiq UR +, come ad esempio la Wrist Camera e il sensore di coppia FT300 Force.
Nella tabella seguente è possibile scegliere il Robotiq Adaptive Gripper migliore per la propria applicazione. Le seguenti specifiche forniscono una panoramica di come si integrano a vicenda.