Close
Choose your language
 
Torna al sito principale
Post precedenti
Post successivi

ASSEMBLARE CON I COBOT, FACILE, VELOCE, CONVENIENTE

Nov 13, 2018 11:36:54 AM / da Alessio Cocchi / 0 Commenti Condividi
UR_SHAD_2

L’assemblaggio è un'applicazione delicata nei processi manifatturieri, fatta di dettagli che se non eseguiti perfettamente rischiano di compromettere il risultato finale.

Basti pensare che l'undici ottobre scorso è stato un problema di assemblaggio alla rampa di lancio di Baikonur (un sensore si è danneggiato mentre veniva applicato alla rampa) a provocare l'incidente alla navetta Soyuz costringendo a rientrare a Terra i due astronauti a bordo. Un piccolo dettaglio esecutivo, su un pezzo minuscolo...ha compromesso un’operazione da milioni di rubli.      

L’assemblaggio richiede dunque precisione, ripetibilità, e grande flessibilità per garantire all’impresa adeguati livelli di produttività e di qualità finale del prodotto realizzato.

I nostri robot collaborativi sono una soluzione perfetta per le aziende che intendono automatizzare questa fase del processo. Vediamo perchè.

SI FA PRESTO A DIRE ASSEMBLAGGIO, ...

I cobot UR possono essere facilmente integrati per le fasi di assemblaggio grazie alla loro facilità di installazione e programmazione. Inoltre le dimensioni ridotte li rendono particolarmente adatti a spazi produttivi piccoli o angusti.

Da un punto di vista operativo i cobot possono gestire pezzi di metallo, plastica, legno, vetro e altri materiali, garantendo sempre efficienza e precisione con una ripetibilità di 0,03 millimetri. Queste caratteristiche vengono incontro ai bisogni di chi assembla, perchè assemblare significa fare i conti con le caratteristiche del singolo pezzo: la resistenza, i punti deboli da tenere costantemente sotto controllo e cosi via.

Se per esempio in un’operazione di avvitatura o di serraggio la forza del braccio robotico non è dosata correttamente, si possono verificare danneggiamenti e lesioni nel pezzo assemblato.  Ecco perchè si fa presto a dire assemblaggio, ma... occorre la tecnologia giusta a supporto dell'operatore.

Iscriviti al webinar "Assemblaggio e avvitatura con robot collaborativi"

L’IMPORTANZA DEL LATO UMANO

Le operazioni di assemblaggio sono spesso caratterizzate da un’elevata ripetitività. Operazioni semplici, ma che richiedono precisione, e che spesso risultano davvero noiose per gli operatori.

 I robot collaborativi sono perfetti per svolgere queste mansioni, sollevando così gli operatori da compiti routinari e noiosi e svolgendoli con un grado di precisione sicuramente maggiore della loro controparte umana. 

Questa suddivisione certamente più razionale dei compiti, permette all’operatore di essere destinato a parti del processo in cui la sua esperienza e professionalità possono venir utilizzate appieno. Ad esempio, il controllo di qualità svolto dall’operatore, in linea dopo la fase di assemblaggio svolta dal cobot, è una delle varianti più performanti che si possono sperimentare.


Grazie alle 17 safety native integrate, il cobot può essere posizionato nei pressi della persona, senza barriere di sicurezza intorno, e questa può eseguire il quality test immediatamente dopo che il prodotto è stato assemblato realizzando una vera e propria collaborazione uomo-macchina. 


Sono dettagli che permettono alle aziende di registrare maggiore efficienza e produttività, razionalizzando processi e risorse e abbattendo il numero di prodotti che presentano difetti.

UN WEBINAR PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO

Un webinar dedicato a robotica collaborativa e assemblaggio. L'occasione giusta per approfondire il tema e trovare risposte ad ogni domanda sul tema.

Iscriviti al webinar "Assemblaggio e avvitatura con robot collaborativi"

 

Condividi

Alessio Cocchi

Alessio Cocchi è laureato in Ingegneria Gestionale all'Università di Bologna e ha ottenuto un Master Executive in Marketing & Sales alla SDA Bocconi ed alla ESADE Business School. A Giugno 2016 è entrato in Universal Robots nel ruolo di Sales Development Manager Italy, con il compito di sviluppare interamente il mercato italiano. Durante la propria esperienza ha gestito e coordinato team internazionali di lavoro ed è stato responsabile delle stategie di marketing e comunicazione globale delle Business Units per le quali ha lavorato.

Tags

UR3 e-Series ASSEMBLY ASSEMBLAGGIO avvitatura

Post collegati

Apr 19, 2019 2:56:50 PM / da Alessio Cocchi

UR3, IL PERFETTO COMPAGNO DI BANCO

Apr 15, 2019 11:12:36 AM / da Alessio Cocchi

e-series, l' e-voluzione del cobot

Mar 20, 2019 3:54:55 PM / da Alessio Cocchi

COSA SONO I ROBOT COLLABORATIVI?

Dec 12, 2018 11:23:27 AM / da Alessio Cocchi

NOI SIAMO PRONTI PER L'IIot. E VOI?