Universal Robots continua a investire sulla formazione dei suoi clienti con uno specifico programma di webinar gratuiti.
Dopo il consolidamento della piattaforma Universal Robots Academy – che ha sfondato quota 28mila utenti registrati – abbiamo lanciato una serie di webinar formativi (e sempre gratuiti) sulle principali novità e caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.
Il servizio, per ora presente solo sulla versione in lingua inglese del sito, offre 7 contenuti video. Ulteriori 3 sono in preparazione (la Application builder series, specificatamente orientata all’impostazione di applicazioni come l’asservimento macchine, l’assemblaggio, il packaging).
I contenuti, esposti da Andrew Pether, technical communications consultant di Universal Robots, hanno una durata media di 30 minuti ciascuno. I webinar introducono in maniera semplice ed accessibile, come la stessa Academy, l’ABC dell’ecosistema collaborativo di UR. A differenza dell’Academy è pero possibile rapportarsi direttamente con lo speaker del webinar (in diretta se si assiste al webinar in versione live, o in differita se si assiste a una versione registrata) per porre quesiti, chiedere maggiori spiegazioni, ottenere informazioni aggiuntive.
L’ultimo contenuto caricato sulla piattaforma introduce le novità tecniche contenute nella e-Series, la nuova piattaforma di robot collaborativi prodotta da UR e presentata ad Automatica lo scorso giugno.
Il webinar si sofferma sul layout del nuovo teach pendant, sulle caratteristiche del Polyscope 5.0 che rende la programmazione ancora più semplice, intuitiva e capace di maggiore sensibilità. Sul menù di navigazione, che nella nuova versione del software presenta la struttura di programmazione in maniera permanentemente visibile.
Andrew presenta anche la principale novità in termini di sicurezza contenuta nella e-Series, la velocità e il tempo di arresto personalizzabile del braccio robotico, mostrandone le funzioni con un'animazione.
Il webinar si chiude con contenuti tecnici, presentando il nuovo sensore forza/coppia, il bus da 500 Hz e le nuove caratteristiche di ripetibilità dei cobot (la precisione dei movimenti è aumentata ulteriormente: ± 0,03 millimetri!).
Insomma, abbiamo sempre detto che la formazione è un aspetto essenziale per una transizione sostenibile a un mondo del lavoro che implica l’uso sempre più diffuso della tecnologia. Ora, con questi nuovi strumenti formativi, vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di sfruttare al meglio il proprio cobot. E lo facciamo in maniera semplice, accessibile e collaborativa come sempre.
Buona visione.