Il 17 settembre a Torino è stato presentato in contemporanea mondiale il nuovo cobot UR16e, il robot collaborativo più potente della gamma e-Series e della sua classe di reach, con una capacità al polso, al massimo sbraccio e alla massima velocità, di 16 kg.
UR16e è uno strumento pensato per l'automazione collaborativa di task particolarmente gravosi e caratterizzati da pesi superiori ai 10 kg. Ideale per il machine tending, per la pallettizzazione e il packaging con imballaggi voluminosi.
Nella stessa giornata è stato inoltre inaugurato il primo centro di formazione ufficiale UR in Italia. Presso la sede di UR a Torino è stata allestita un'aula di formazione pratica all'utilizzo dei cobot, allestita in ottica 4.0, con macchinari connessi in wifi, conveyor tracking e la possibilità di sviluppare applicazioni complesse guidati dai formatori UR.
Nel video di seguito il meglio della giornata.