Close
Choose your language
 
메인 사이트로 돌아가기
이전 게시글
다음 게시글

산업용 로봇 설치 비용과 이점

Apr 3, 2020 9:06:42 AM / 저자 Universal Robots / 0 의견 공유

대부분의 근로자과 달리, 산업용 로봇은 같은 작업을 오랫동안 지속적으로 수행할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 로봇은 매번 같은 방식으로 작업하면서, 생산량을 늘리고 제품의 품질과 일관성을 유지합니다.

물론, ROI를 충족시키는지를 결정하기 위해 산업용 로봇의 설치 비용과 이점도 고려해야 합니다. 이런 분석은 로봇의 초기 비용과 설치 및 유지보수를 모두 포함하며, 기타 기계와 설비, 프로그래밍, 주변 기기(그리퍼, 센서, 로봇 팔 컨트롤러) 및 안전 관련 개선의 통합도 고려해야 합니다.
따라서, 산업용 로봇의 모든 요소들을 완벽하게 이해하는 것이 중요합니다.

가장 보편적인 제조 로봇은 무엇일까?

가장 먼저 알아볼 것은 전통적인 산업용 로봇과 현대 collaborative robots의 차이입니다. 수십 년간, 제조 로봇은 대부분 크기가 크고, 대기업에 적절한 산업용 기계였습니다. 이 전통적인 산업용 로봇은 대량생산 작업과 상대적으로 변화가 거의 없는 작업에 적용해 왔습니다. 실제로, 대부분의 사람들은 제조 로봇을 떠올릴 때 자동차 공장의 조립 로봇 비슷한 것을 상상합니다.

A traditional assembly robot uses a hydraulic robotic arm for industrial applications.수력 작동식 로봇 암이 장착된 전통적인 조립 로봇

전통적인 조립 로봇은 산업 용도에 수력 작동식 로봇을 사용합니다

오늘날, collaborative robots(코봇)은 로봇 산업에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 이제는 다품종 소량생산일지라도 비용 효율적인 자동화 도구를 사용하여 중소기업들도 경쟁력을 갖추게 되었습니다

낮은 가격의 협동로봇 덕분에 중소기업이나 가족기업과 같은 작은 기업도 자동화할 수 있게 되었습니다. 협동로봇은 제조업자들이 기피하는 업무의 문제를 다루면서, 동시에 생산성과 경쟁력을 증대시킵니다.


아래의 표는 협동로봇과 전통적인 산업용 로봇의 비교를 한 내용입니다.

협동로봇과 전통적인 산업용 로봇은 서로 다른 수요층을 갖고 있습니다.

필요한 기능

전통적 산업 로봇

협동로봇(코봇)

대량, 고속 생산

O

 

근로자와 유사한 작업 처리량

 

O

큰 가반하중 혹 고속에서도 긴 도달범위

O

 

사용자가 로봇을 프로그래밍하고 설정할 수 있는 기능

 

O

로봇을 다른 공정/업무에 쉽게 재배치하는 기능

 

O

고속에서도 매우 높은 정확도

O

 

기존 생산 배치의 최소 변경

 

O

근로자가 로봇 셀 안으로 들어가 작업을 완료

 

O

다른 기계 및 로봇과의 통합 옵션

O

O

초기 비용 절감 및 1년 이내의 투자금 회수

 

O

무인 혹은 최소 인원으로 작업을 진행하는 기능

O

O

시간이 지나도 변하지 않는 제품 혹은 작업의 자동화

O

O

산업용 로봇 가격은 얼마일까?

전통적인 산업용 로봇을 공장에 통합 적용하는데 발생하는 비용은 몇만 달러에서 몇 십만 달러가 될 수 있습니다. 이에 비해, 협동로봇의 도입 초기비용은 공장 근로자의 연봉과 비슷한 수준입니다.


산업용 로봇을 적용하고 로봇 비용을 평가하기 위해서는 모든 면을 고려하는 것이 중요합니다

Total robot cost includes the industrial robotic arm price and other elements for complete industrial robot applications

산업용 로봇의 초기 비용은 전체 비용에 비하면 빙산의 일각입니다.

대부분의 제조업자들에게 가장 중요한 질문은 다음과 같습니다. : “로봇구매 후 ROI를 달성하려면 얼마의 기간이 필요할까요?”

로봇의 비용을 어떻게 관리할 수 있는지 다른 비용 편익 분석의 구성요소를 비롯한 예시를 통해 알아보겠습니다. 이는 로봇을 구매하기 전에 당신이 좋은 결정을 했는지 보여줄 것입니다.

How to calculate costs of a manufacturing application without a manufacturing robot산업용 로봇의 ROI 계산법의 예시

How to calculate robot break-even and net gain for an industrial robot, including low-cost robot arm 로봇의 손익분기점과 순이익 계산법

How to buy a robotic arm and calculate average pay-back times for a variety of industrial robot applications다양한 산업용 로봇 적용의 평균 원금회수 기간

공유

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

태그

Collaborative robots industrial robots robot deployment

관련된 블로그 게시글

Mar 18, 2020 3:15:56 AM / 저자 Joe Campbell

코봇에 대한 오해와 진실

Oct 15, 2019 10:08:50 AM / 저자 Jim Lawton

다가오는 불경기와 준비된 로봇

Oct 2, 2019 5:56:00 AM / 저자 Universal Robots

제조업체가 더 많은 가치를 실현할 수 있는 5 가지 방법

Aug 13, 2019 9:52:47 AM / 저자 Jürgen von Hollen

협동로봇이 어떻게 제조 현장을 평준화하고 있는가

의견

  • Privacy policy
  • Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 8993 8989
  • sales@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2021