자동화된 테스트 작업은 의료 기기 품질 관리를 위한 정밀도와 반복성을 향상시킵니다
May 24, 2019 9:23:00 AM /
저자 Alessio Cocchi E
/
0
의견

정확성, 반복성 및 안전성은 특히 의료, 산업 또는 운송 시스템과 같이 엄격한 품질 요건을 가진 기기들의 제조에 있어 중요한 측면입니다. UR 협동로봇을 이용하면 품질 보증을 위해 이러한 제품을 테스트하는 데 이상적입니다.
높은 효율성으로 일상적인 테스트 작업을 자동화할 수 있는 기능은 여러 가지 이점을 제공합니다. 생산 단계에서 자동화는 사이클 시간을 크게 단축시킬 수 있으며 품질 관리 단계에서는 테스트 배터리의 표준화가 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.
이탈리아 피사에 위치한 SSAS(Sant'Anna Advanced Studies) 바이오 로보틱스 연구소의 한 연구팀이 바로 이 사례에 해당합니다. 이 연구 팀은 초음파 탐지 기능 테스트를 자동화하는 로봇 애플리케이션을 개발했습니다. 이 탐지 설비는 특히 초음파, 전용 자기 공명 및 진단 프로세스 관리 소프트웨어 분야에서 세계 최고의 생체 의학 장비 제조업체 중 하나인 ESAOTE에 의해 생산됩니다.
이 연구팀은 테스트 자동화를 위해 UR5를 선택했습니다. 19kg 미만의 로봇 암에서 5kg의 부하 용량과 850mm의 도달 거리를 갖춘 UR5는 다양한 품질 제어 및 선택 및 배치 작업에 사용할 수 있을 만큼 유연하고 다재다능합니다.
정밀도와 반복성을 향상시키는
테스트 자동화
수동식 기계로 설비된 상업용 탐지 설비가 있는 수조 이미지(왼쪽)와 UR+ 파트너 스컹크(Schunk)의 그리퍼가 장착된 UR5 사진(오른쪽)
피사 팀이 개발한 애플리케이션을 통합하기 전에는 전문 기술자가 탐지기의 테스트 배터리를 수동으로 수행했습니다. 이 테스트는 물이 가득 찬 용기에 방출되는 신호를 분석하여 탐지기에 의해 표현되는 정밀도의 정도를 확인합니다. 일반적으로 이러한 종류의 측정에는 물이 사용됩니다. 그 이유는 물의 음향 특성(예: 초음파 속도)이 신체 조직과 일치하기 때문입니다. 이러한 테스트의 경우 탐지기의 정확한 정렬이 중요합니다. 수동 정렬과 로봇 정렬을 통한 세 가지 테스트의 데이터 비교 값에 대한 결과는 의심할 여지가 없습니다. 협동로봇은 보다 정확하고 반복 가능한 데이터를 보장합니다.
개발자는 프로그래밍 단계에서 설정할 수 있는 세 가지 공간 좌표(x, y, z)를 통해 로봇 암의 시작 위치를 기록할 수 있습니다. 이렇게 하면 테스트 설정 속도가 빨라지고 프로세스가 더욱 안정됩니다. 실제로 이 기능은 탐지기의 수동 위치 설정으로부터 불가피하게 야기된 많은 변수들을 제거합니다.
이 로봇은 PC 기반의 소프트웨어를 통해 제어됩니다. 사용자가 테스트할 탐기지 유형을 선택하고, 스컹크 그리퍼를 열고·닫고, 로봇을 서로 다른 테스트 지점에 배치하고, 변환 및 회전 이동의 진폭과 방향을 설정할 수 있습니다. 그래픽 사용자 인터페이스에 표시된 것처럼 소프트웨어는 선형 오프셋에 대해 세 가지 유형의 조정을 수행하고, 각 조정에 대해 다시 세 가지 유형의 조정을 수행할 수 있습니다.
협업 자동화를 통한 로봇 및 숙련 인력의 효과적 활용
협동로봇 어플리케이션이 보장하는 가장 큰 장점은 바로 인적 요소입니다. 기본적으로 협동로봇이 가진 안전 기능 덕분에 로봇 셀 근처에는 ESAOTE 전문 기술자가 상주할 수 있게 됩니다. 로봇과의 공간 공유와 작업자의 경험과 전문성을 고부가가치 작업에 전용할 수 있는 가능성은 협동 UR 로봇공학의 가장 분명한 이점 중 하나입니다. 바이오로보틱스 연구소 어플리케이션 사례의 경우, 전체 실험을 감독하는 전문 기술자의 눈 아래, 탐침의 위치 지정과 같은 반복적인 작업이 로봇 팔에 의해 수행됩니다.
진정한 의미의 협업, 즉 로봇과 인간의 적절한 활용을 통해 상당히 향상된 결과를 얻을 수 있습니다.
자세한 내용은 무료 eBook "협동로봇과 함께 팀이 함께하는 방법"을 다운로드 하시기 바랍니다. - 여기를 클릭하십시오.
Alessio Cocchi graduated in Management Engineering at the University of Bologna and obtained an Executive Master in Marketing & Sales at SDA Bocconi and at the ESADE Business School. In June 2016 he joined Universal Robots as Sales Development Manager Italy, with the task of developing the Italian market entirely. During his previous experience he managed and coordinated international work teams and was responsible for the marketing and global communication strategies of the Business Unit for which he worked
Apr 3, 2020 9:06:42 AM / 저자 Universal Robots
Oct 15, 2019 10:08:50 AM / 저자 Jim Lawton
Oct 2, 2019 5:56:00 AM / 저자 Universal Robots
Aug 13, 2019 9:52:47 AM / 저자 Jürgen von Hollen
의견