협동로봇이 제조 현장에 등장한 지 10 년이 지났습니다. 처음에는 하나 또는 두 개의 제품을 구매하고 생산 현장에서 볼 수없는 테스트를 위해 혁신 센터로 보내는 글로벌 제조업체의 실험실 실험으로 보았으며, 현재 전세계의 많은 분야에서 코봇이 열심히 일하고 있습니다.
자동화 엔지니어가없는 중소 규모 제조업체의 경우 코봇은 꿈이 실현됩니다. 이 회사들은 특히 노동력 부족, 경제적 변동성 및 경쟁 압력으로 인해 큰 타격을받을 수 있으므로 시간, 재능 및 돈에 대한 주요 투자없이 코봇을 배치 할 수있는 능력은 많은 사람들에게 게임 체인저입니다.
이 회사들과 가장 자주 이야기 할 때 들리는 것은 : "어떻게 시작할 수 있습니까?"각 회사는 물론 다릅니다. 그러나 제조업체가 봇을 어디에서 작업 할 수 있는지 고려할 때 제조업체가 찾는 것이 좋습니다. . 직장에서 사람들을 보십시오. 코봇을 이용한 자동화에 이상적인 작업을 식별하는 데 도움이됩니다.
혹시 작업 프로세스 중 일부가 완료되기만을 기다리시나요?
프로세스가 완료 될 때까지 기다렸다가 다음 단계로 넘어가는 것은 시간과 돈을 낭비하는 것입니다.
캘리포니아의 글라이드 웰 연구소 (Glidewell Laboratories)는 10 분 동안 밀링 주기로 치과 용 크라운을 제작하여 작업자를 장비에 배치하는 것이 불가능했습니다. 이 회사는 이제 각 코봇이 4 대의 밀링 머신을 사용하는 셀에 UR 코봇을 배치하여 생산주기 시간을 27 시간에서 18 시간으로 단축하여 교대 당 2 명의 밀링 운영자를 절약했습니다.
너무 쉬워서 시간 낭비라고 생각되는 작업이 있나요?
부품을 상자에 넣고 CNC 기계를 돌보고 부품을 한 라인에서 다른 라인으로 옮기고 나사를 삽입하고 로터리 인덱싱 테이블을로드 / 언로드하는 것과 같은 것을 생각하십시오. 코봇이 그렇게 할 수 있다면 그 작업자는 더 가치있는 일을 하지 않겠습니까?
대만의 사출 성형 회사 인 BTC Mold에서 UR 코봇은 인건비의 35 % 이상을 절약하고 심각한 인력 부족을 해결했으며 공장의 산업 위험의 위험을 크게 줄였습니다. 완성된 제품을 포장하기 위해 반복적으로 구부리지 않고 직원은 이제이를 위해 코봇을 프로그래밍 할 수 있습니다.
한꺼번에 처리되지 않고 여러 하위 작업이 필요한 프로세스가 있습니까?
작업의 단계가 작업을 덜 지루하게 만드는 방법으로 시작-완료 모델로 조립되는 사례를 보았지만 실제로는 지루한 작업이 여전히 지루할 가능성이 있습니다.
오늘날 사람이 한두 가지 일을하는 작업을 찾으십시오. 사람과 달리 로봇은 일반적으로 하나 또는 두 가지에 좋은 '손'을 사용합니다. 로봇에게 더 많은 작업을 하도록 때때로 로봇의 손을 전환하도록 요구할 수 있지만, 수행할 수 있지만 비용과 복잡성이 추가됩니다. 일반적인 2 단계 작업의 한 예는 기계에서 부품을 꺼내 검사해야합니다.

마이애미에서 혁명을 창조 할 때, UR3 코봇은 호스 피탈 리티 산업을위한 서비스 호출기 생산에 몇 단계를 수행합니다. 이 코봇은 드릴링, 납땜, 실리콘 디스 펜싱 및 조명 어셈블리를 모두 완벽하게 처리하여 거의 5 배까지 생산 효율을 높이면서 리 젝트를 거의 0으로 줄일 수 있습니다.
혹시 즐겁게 일하지 못하는 직원이 있습니까?
사람의 표현이나 신체 언어가 지루함, 좌절 또는 냉담을 반영하는 경우, 프로세스에 실질적인 가치를 부여해야하는 잠재력을 활용하지 않는 것이 좋습니다.
오하이오 주 해밀턴에있는 티센 크루프 빌 스테인 (Tyssenkrupp Bilstein)에서는 UR10 코봇에 의해 자동화 된 머신 텐딩 작업을 처리하는 운영자 Quenna Quarles가 코봇을 환영했습니다. 그녀는“과거에는 많은 고통과 고통을 겪어 왔으며 끊임없이 육체적으로 그것을 뚫고 움직여야했습니다. "이제 우리는 훨씬 더 생산적인 흐름을 낼 수 있으며 튜브를 로딩하고 코봇이 나머지를 처리하도록함으로써 작업이 더 쉬워졌습니다."
작업자 손으로 무슨 작업을 하고 있습니까?
사람들은 매우 많은 복잡한 일을 할 수있는 놀라운 손을 가지고 있습니다. 로봇은 그렇게 운이 좋지 않습니다. 많은 로봇들이 간단한 진공 흡입 컵을 사용하여 무언가를 집어 올리거나 두 손가락 그리퍼를 집어 들거나 여러분과 같은 부분을 잡습니다. 작업에 손가락 손재주가 필요한 경우 코봇을 이용한 자동화에는 적합하지 않습니다.
저항 용접기에 부품을로드 및 언로드하는 것은 오하이오의 T & W Stamping에서 운영자가 추구하지 않은 작업이었습니다. 이 회사는 용접 셀에 UR10을 배치하여 작업자가보다 복잡한 작업을 수행 할 수 있도록 함으로써 효율성이 40 % 향상되었습니다.
코봇은 많은 것을 제공합니다. 자동화가 생산성 향상, 품질 향상 및 비용 절감에 도움이 될지 궁금한 경우, 생산 현장을 걸어 가고 직장에서 직원을 관찰하는 것으로 시작하십시오. 어디서 어디서 어떻게 시작할 수 있는지 알려줄 것입니다.
직장에서 사람들을 볼 때 무엇을 보십니까? 어떤 종류의 작업이 코봇에 더 좋을까요?
1 월은 National Cobot Awareness Month입니다. 지금 코봇을 구입하면 연말 전에 갚을 수 있습니다. 오늘 우리와 연락하고 더 많은 것을 배우십시오 :http://urrobots.com/awareness
의견