제품 검사를 예로 들면, 유니버설로봇의 협동로봇은 3C 제조업체를 위해 생산라인의 8개 검사 기기에서 로딩 및 언로딩 작업을 수행합니다. 비주얼 인식 시스템이 장착된 UR 로봇은 제품을 검사용 테이블에 꺼내어놓는 작업을 실시합니다. 이 경우 각 검사 기기가 제품을 검사하는 데에는 일정 시간이 소요되기 때문에, 효율이 너무 떨어질 경우를 대비하여 최종적으로 1:8 비율의 솔루션이 채택됩니다.
유니버설로봇의 공간 활용은 이러한 솔루션을 돋보이게 하는 또 다른 강점입니다. 초소형 로봇을 검사 기기까지 늘릴 수 있으므로 1:8 솔루션이 얼마든지 가능한 것입니다. 뿐만 아니라 UR 제품은 어떤 방향으로든 설치할 수 있으므로 설치의 유연성이 크게 개선됩니다. 사용자는 검사 기기의 위치에 따라 측면에, 뒤집어서, 기울여서, 수평으로 등 다양한 장착 방식 중에서 편한 대로 선택할 수 있습니다.
로봇처럼 일하는 인간? 협동로봇이 바로 그런 존재
검사 작업은 인간에게는 매우 단조롭고 지루한 것입니다. 하지만 협동로봇은 반복성 긴장 장애에 걸릴 염려가 없으므로, 한 가지 부품을 하루 종일 8개 검사 기기에 옮기는 반복된 작업은 UR10 에 적합합니다. 일반적으로 한 가지 작업만 전담하는 케이지에 고정되어 있는 기존의 로봇과 달리, 안전 기능이 내장된 UR 협동로봇은 사람들 바로 옆에서 일할 수 있으므로 기기라기 보다는 ‘동료’로 간주되는 경우가 많습니다.