Günümüz iş dünyasında üreticilerin karşılaştığı rekabetçi baskılar çok değişkenlik gösteriyor. İş gücü açığı, kapasite kısıtlamaları, piyasa dalgalanmaları ve yarının öngörülemezliği gibi faktörler; daha düşük maliyetlerle daha yüksek kalite sahip ürün talebi, kârlı bir üretim hattının kurulmasını her zamankinden daha zorlu hale getiriyor. İnsanla iş birliğine dayalı robotlarda pazar lideri olan Universal Robots, hassasiyetten ödün vermeden ağır yük uygulamaları için piyasaya sürdüğü e-Series’in yeni modeli UR16e ile otomasyonu daha da kolaylaştırıyor ve herkes için erişelebilir otomasyon fırsatı sunuyor. Ağır görevler için geliştirilen 16 kg kapasiteli UR16e kolaboratif robotla, üreticilere otomasyonda daha fazla çözüm sağlayarak yaşanılan üretim zorlukları aşması sağlanıyor. Yeni UR16e kolaboratif robot; paketleme, paletleme, montaj, alma ve bırakma gibi ağır uygulamalarda çok sayıda avantaj sağlıyor.
ÜRETİCİLER İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ROBOTLARA YÖNELİYOR
Hem büyük hem orta ve küçük ölçekteki üreticiler için esnek olarak kullanılabilen otomasyon, değişken iş ortamlarında daha fazla katma değer yaratmak için kilit roldedir. Daha fazla üretim, daha fazla kârlılık, daha fazla verimlilik, daha fazla hız sağlayan UR16e cobot, büyüklük, sektör ve mekandan bağımsız olarak, üreticilere güvenilir ve esnek bir çözüm sunuyor. Robotik otomasyonu keşfeden üreticiler, üretimde yaşadıkları sorunlara çözüm olarak iş birliğine dayalı robotlara yöneliyorlar.
Günümüzde üretim hem büyük hem orta ve küçük ölçekteki işletmelerde risk ve maliyeti düşüren talebe dayalı bir modele doğru ilerleyerek bir dönüşüm geçiriyor. Tüm dünyadaki üreticiler herhangi bir ekonomik ortamda rekabet edebilmek, büyümek ve kâr elde etmek için ihtiyaç duydukları esnekliği kurmak zorunda kalıyor.

UR16e AĞIR YÜKLERİ KALDIRIYOR
Bu çerçevede bazı konulara odaklanmak gerekiyor. Buna göre üretimi; hedef pazarlara erişmek, üretim süreçlerini yalın hale getirerek farklılaşan tüketici ihtiyaçlarına hızlı cevap vermek, dar alanlarda da üretim yapabilmek, kapasite ve iş gücü kısıtlamalarının üstesinden gelmek, yeni ürün için devreye alma hızını ve sıklığını artırmak otomasyonu daha da geliştiriyor. Universal Robots’un otomasyonda daha fazlasını yapmak için ürettiği, yeni bir otomasyon çözümü olan 16 kg taşıma kapasitesiyle UR16e robot, ağır parçaların ve ürünlerin kaldırılması, taşınması, maliyetlerin düşürülmesi ve duruş sürelerinin azaltılması, ilgili ergonomi sorunların ortadan kaldırıılması ve verimliliğin artırılmasını konusunda üreticileri bir adım ileriye taşıyor.

UR16e ESNEK KONUMLANDIRILABİLİYOR
Geleneksel otomasyon, on yıllardır yüksek hacimli endüstriyel operasyonlarda uygun çözümler sunmakla birlikte, son 10 yıldır geleneksel otomasyonun kısıtlamalarını aşmak ve şirket büyüklüklerine bakılmaksızın tüm üreticiler için otomasyonu erişilebilir ve hızlı bir şekilde etkin kılmak üzere tasarlanan kolaboratif robotlara bir yönelişi başlattı. Kolaboratif robotlar az yer kaplıyor, böylece konumlandırma, iş akışlarının veya üretim alanının yeniden yapılandırılması gerekmiyor ayrıca insanlarla birlikte yan yana alışabilecek kadar güvenli (risk değerlendirmesine bağlı) olacak şekilde tasarlanıyor. Cobot’lar, çalışanlar tarafından kurulumu hızlı bir şekilde yapılabiliyor, bunun için profesyonel bir robot uzmanına da gerek kalmıyor. Operasyonel esnekliğin temelini atan kolaboratif robotlar, uzun süren yeniden programlamaya ihtiyaç duymadan çok farklı görevleri ardarda yerine getirebiliyor, görevler arası geçiş süresini kısaltıyor.
COBOT'LAR HIZLI YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLIYOR
Universal Robots’un yeni kolaboratif robotu UR16e, 16 kg'a kadar olan ağır parçaları kaldırıyor. Cıvatalama vb. hassas uygulamalar için gereken ideal kuvvet algılamayı uyguluyor. Makine besleme, ağır parça taşıma ve paletleme dahil olmak üzere ağır iş uygulamalarında kolayca kullanılıyor. Montaj veya cilalama gibi en karmaşık işler için bile bir yıldan kısa bir sürede yatırım geri dönüşü sağlıyor. Birkaç dakika içinde ambalajından çıkarılıp monte ediliyor ve programlanıyor. Bir saat kadar az bir sürede ilk görevi için programlanabiliyor.

UR16e İLE DAHA FAZLA SONUÇ
Universal Robots’un iş birliğine dayalı kolaboratif robotlarının en yenisi olan ve dafa fazlasını yapmak için üretilen UR16e ile endüstriyel otomasyonda çok daha fazla başarılı sonuç alınıyor:
Daha fazla kârlılık: Kolaboratif robotlar iş başındayken, üreticiler üretim maliyetini düşürüyor ve kârı artırıyor. İngiltere merkezli bir araştırma firması Smither Pira tarafından yapılan 2019 çalışmasında; üretim maliyetinde yüzde 1'lik bir düşüşün kârda yüzde 34 oranında bir artış sağladığı tespit edildi.
Daha fazla iş: Ekonomik belirsizlik ve kararsız tüketici davranışı üreticilerin neyi ne zaman, nerede, ne zaman üreteceklerini bilmesini zorlaştırıyor. Kolaboratif robotlar ile üreticiler, talep üzerine üretimi artırıp azaltabiliyor, stok tutma durumunu değiştirebiliyor ve daha hızlı bir şekilde yeni pazarlara açılabiliyor.
Daha fazla üretkenlik: Tekrarlayan işler söz konusu olduğunda kolaboratif robotlar monoton ve tehlikeli işleri üstlenebiliyor. Her tür üretim ortamında, kolaboratif robotlar verimlilik düzeylerini önemli ölçüde artırabiliyor.
Daha fazla çalışan memnuniyeti: İnsanları sıkıcı ve tehlikeli işlerden kurtarıyor ve daha fazla katma değer sağlayabilecekleri çalışmalar için fırsatlar yaratıyor. Ambalajlı ürünler endüstrisi hakkındaki 2019 tarihli bir raporda McKinsey, otomasyonun daha iyi ücret, fırsat ve çalışma koşulları ile yeni teknik roller yaratarak işe alımı kolaylaştırabileceğini açıklıyor.
Daha fazla katma değer: Tüketiciler ve işletmeler kaliteli malları düşük maliyetle isterler. Kolaboratif robotlar insan hatasını ortadan kaldırarak ve fire oranını azaltarak, tutarlılık ve doğruluk sağlıyor, daha karmaşık/çeşitlilikte ürünler üretme esnekliğini artırıyor ve hataları tespit ederek ürün kalitesini iyileştirmede önemli bir rol oynuyor.
Daha genel ekipman etkinliği: Kolaboratif robotlar kullanılabilirlik ve hizmet dışı kalma süresi de dahil olmak üzere verimliliği ve genel ekipman etkinliğini artırmak için kanıtlanmış çözümler sunuyor. McKinsey’e göre otomasyon çözümleri global olarak verimlilik artışını yıllık yüzde 0,8 ile 1,4 oranında artırabiliyor.
KOLABORATİF ROBOT ÇÖZÜMÜNÜ DEĞERLENDİRMEDEN ÖNCE NELERİ SORMALISINIZ?
- Dünyada başarıyla kaç kolaboratif robot kullandınız?
- Kolaboratif robot ne kadar hızlı bir şekilde programlanabilir ve uygulanabilir?
- Maksimum taşıma yükü ve erişimi nedir?
- Kolaboratif robot ağır parçaların taşınmasını ve makine beslenmesini verimli bir şekilde yapabilir mi?
- Hangi sertifikalı ürünleri sunuyor?
- Global olarak nasıl bir eğitim desteği mevcut?
- Uygulama deneyimleri hakkında hangi müşterilerle konuşabilirim?
- Kolaboratif robot çalışma ortamlarında nasıl konumlanıyor?
İş birliğine dayalı robotlarla daha fazlasını nasıl yapacağınızı keşfetmeye hazır mısınız? Bunun için bkz. https://www.universal-robots.com/tr/urunler/ur16e-robot/
Yorumlar