Cobot ve geleneksel endüstriyel robotların farkı
Konvansiyonel (geleneksel) endüstriyel robotlar, üretim süreçlerinde uzun yıllardır etkinliğini sürdürdü. Günümüz üretim süreçlerinin ise değişime uğrayarak esnek bir hale gelmesi ihtiyacı, üretim teknolojilerini de bu yönde bir değişime zorluyor. Öyle ki Cobot’lar, özellikle esnek üretimin olduğu yerlerde oldukça ciddi avantajlar sunuyor.
Endüstriyel üretimlerde, dikkat gerektiren ve sık tekrarlanan iş yapış biçimleri, insanlar için bir yandan hata yapma ihtimalini ve iş kazalarını artırırken, diğer yandan da verimi düşürüyor. İnsanla iş birliğine dayalı Cobot sayesinde bu sorun ortadan kalkıyor. Çok yönlülüğü sayesinde düşük maliyete sahip Cobot'lar, robotların daha önce tek bir görev için uygulandığı yerlerde yeniden programlanabilir özelliğiyle ön plana çıkıyor. Örneğin, üretim sürecinde yeni bir ihtiyaç ortaya çıkarsa başka bir makine almaya gerek kalmıyor. Çok basit bir programlama ile Cobot, başka bir iş için uygulanabiliyor. Cobot kullanımında, bir uzmanın pahalı danışmanlığına lüzum olmuyor. Cobot’u öğrenmek isteyenler için kurulan ücretsiz bir platform olan UR Akademi ile kullanım çok kolay hale geliyor.
Robot ile Cobot’un farklarına baktığımızda; robotun etrafı kapalı alanda, Cobot’un ise açık alanda çalıştığını görürüz. Robotun yatırım geri dönüşü uzun vadede olurken, Cobot'lar daha kısa yatırım dönüşü sağlıyor. Cobot'lar, çalışanın pozisyonunu değiştirecek şekilde değil, insanla birlikte çalışabilme imkânı sağlıyor.
Üretkenliği yükselten Cobot'lar
Günümüz robot teknolojisinde geleneksel endüstriyel robotlar ve esnek, dayanıklı, yüksek hassasiyete sahip kollarıyla Cobot'lar, üretim alanlarında kullanılıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle Cobot'lar, özellikle esnek üretimde verimliliği artırıyor.
Tasarım farkı
Cobot'lar ve geleneksel endüstriyel robotlar birçok yönden farklıdır. Çok büyük ölçülerde olan endüstriyel robotlar çok yer kaplar ve genellikle sabit bir konumda kalır. Cobot'lar ise en küçük geleneksel (konvansiyonel) endüstriyel robotlardan yüzde 40 daha hafiftir. Bu da Cobot'ların kolayca yeniden konumlandırılması ve dolayısıyla da esnek üretim avantajı sağlıyor.
Güvenlik
Endüstriyel robotlar, insanlar için yoğun ve kimi zaman tehlikeli sayılabilecek faaliyetlerde risk değerlendirme analizlerine bağlı olarak güvenlik bariyerleri olmadan kuruluyorlar. Robotların aksine, Cobot'lar ise tehlike anında onları durduran özellikler ile donatıldı. Cobot'lar, geleneksel robotlara göre güvenlik standartları daha yüksek olduğundan, güvenlik kafesi olmadan insanlarla birlikte rahatça çalışma imkânı sunuyor. Cobot'lar, karşılaştığı bir ağırlığa bağlı olarak otomatikman durduğu için tehlikeyi de bertaraf ediyor. Bu yönüyle Cobot'lar, insanı üretim sürecinin merkezine götürmek ve üretim zincirine entegrasyonunu kolaylaştırmak için risk değerlendirmesine bağlı olarak güvenlik engellerini kaldırıyor.
Kullanım kolaylığı
Robotun programlamasını öğrenmek, hâlâ birçokları için zor olabiliyor. Bu, daha ziyade, bir uzmanın danışmanlığını gerektiren karmaşık (konvansiyonel) endüstriyel robotlar için geçerli. Bu robotların aksine, daha basit olan Cobot'lar, daha önce konuyla ilgili olmayanlar tarafından bile kullanılabiliyor. Buna ek olarak Cobot'lar, geleneksel robotun aksine, yarım saatten daha kısa bir sürede çalışabilme olanağı sunuyor. Cobot'lar, hafif olmaları, her eksende 360 derece dönüş kabiliyetiyle oldukça kolay kullanılıyor. Kullanıcı dostu Cobot kumandasına ilave olarak, robot kolunu elle hareket ettirmek suretiyle de Cobot’un programlanmasının mümkün olması önemli bir avantaj sağlıyor. Universal Robots web sitesinde yer alan, yaklaşık 90 dakikalık online bir eğitim sayesinde kısa sürede Cobot programlamak mümkün oluyor.
İnsan, üretimin merkezinde
Geleneksel bir robot, tek bir amaç için tasarlanır, planlanır, kurulur ve başlatılır. Cobot ise birden fazla görev için uygulanabilir. Cobot, bir robot uzmanının yardımı olmadan hızlı bir şekilde yeni bir dizi aktiviteyi gerçekleştirmek için yeniden programlanabilir. Robotun ‘tek başına’ çalıştığı yerde, Cobot, insanı olması gereken yere, üretimin merkezine koyar.
Sonuç
Cobot ve geleneksel endüstriyel robotlar arasındaki farklar ve avantajlarla ilgili değerlendirme yaparken, öncelikle her bir durum için hangisinin en iyi çözüm olduğunu belirlemek gerekiyor. Ancak Cobot, çok farklı görevler için uygulanabilirliği, güvenlik avantajı, esnek konumlandırma özelliği, kullanım kolaylığı ve yatırımının hızlı geri dönüşü sayesinde açık ara farkla öne çıkıyor.
Yorumlar