Kolaboratif robotların kullanım ağı dünyanın dört bir yanında genişliyor. Verimliliği ve ergonomiyi iyileştirirken, alanının en kaliteli motosikletlerini üretme taahhüdü, Bajaj Auto’yu montaj hatlarında Universal Robots’un cobot’larını seçmeye yöneltti. Cobot’lar, Hindistan’da kolaboratif robotları kullanan ilk şirket olan Bajaj’ın üretim kapasitesini iyileştirmesini ve yüksek çesitlilikteki modelli talepleri geliştirebilmesini sağladı.
Verİmlİlİk, esneklİk ve güvenİlİrlİğİ sağlayacak otomasyon UnIversal Robots’ta
Modellerin standartlaştırılması, Bajaj’ın pazardaki başarısının temel bir ilkesi olsa da çoklu modellerin büyüyen ölçeği ve pazarda tedarik edilen geniş yelpazedeki araç sayısı nedeniyle üretim kapasitelerini hızla artırıyordu. Bu duruma paralel olarak Bajaj çalışanlarının faydalanabileceği verimlilik, esneklik ve güvenilirliği sağlayabilecek standardize edilmiş bir otomasyon çözümü bulmak gerekiyordu.
Çİft tekerleklİ montaj hatlarında otomasyon cobot’larla mümkün
9 bini aşkın çalışana sahip Bajaj Auto’nun Mühendislik (Robot ve Otomasyon) Genel Müdürü, son on yıldır üretim endüstrisinde meydana gelen otomasyon gelişmelerine dair “2010’da üretim hatlarımızı otomatik hale getirme çözümlerini araştırıyorduk. Çift tekerlekli montaj hatları hayli işçilik ister, hem alan olarak hem de yüksek düzeyde hassasiyet isteyen fiziksel açıdan zorlayıcı hareketler gerektirir. Bu hatları otomatikleştirmeye çalışırken temel gerekliliklerden biri standardizasyona yönelikti. Ayrıca Bajaj’ın büyük kadın iş gücünün gereksinimlerinin de farkında olmak istedik” dedi. Bajaj iş gücünün neredeyse yüzde 50’si bu montaj hattında çalışan kadınlardan oluşuyor.

Cobot’lar İnsanla İş bİrlİğİne dayalı yapısı nedenİyle seçİldİ
Genel Müdür, Universal Robots’u seçmeye yönelten süreci “Pazarda mevcut olan seçenekleri kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra Bajaj Auto, Universal Robots’u temel olarak robotlarının iş birliğine dayalı yapısı nedeniyle seçti. Universal Robots ürünlerinin kompakt oluşu, yatırımın kendini kısa sürede amorti etmesi, esneklik, hafiflik, maliyette avantaj, hassasiyet ve güvenlik gibi temel faydaları Bajaj Auto’yu Universal Robots’un uygunluğu konusunda kesin olarak ikna etti” diye açıkladı.
Alma ve bırakma, makİne besleme, cıvatalama hem cobot’larla hem de çalışanlarla yapıldı
Universal Robots cobot’larının Bajaj Auto tesislerinde üç ay boyunca süren kapsamlı testlerinden sonra Bajaj, cobot’ları tüm fonksiyonel gereklilikler için standart çözüm olarak üretim sahasına kurdu. Alma & bırakma ve makine besleme gibi çeşitli süreçler cobot’lar ve Bajaj çalışanları tarafından ortak bir şekilde gerçekleştirildi ve devam ediyor. Buna ek olarak, patenti Bajaj’a ait yeni etiket uygulamaları cobot’ların sunduğu esneklikten tam olarak faydalanmak isteyen şirket tarafından tasarlandı.
Fİzİksel olarak zor tüm İşlerle cobot’lar İLgİlenİyor
Şirkette sıfır periyodik bakım maliyeti, düşük enerji tüketimi ve IP'nin korunması gibi diğer faydalar da organizasyonun büyümesini destekliyor. Bajaj Auto Montaj Hattı Operatörü, cobot’ların sunduğu avantajlara ilişkin “Cobot’larla elde ettiğim yüksek kaliteli ürün sayesinde başarılarımla gurur duyuyorum. Bu gelişmiş teknolojiyi çalıştırmak çok ilginç ve kolay, fiziksel olarak zor tüm parçalarla cobot’lar ilgileniyor. Ben ve diğer kadın çalışanlar bu cobot’larla birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz” diye belirtti.
Yİnelenen İşler hatasız gerçekleşİyor
Bajaj Auto çalışanları artık yinelenen işleri hatasız ve yüksek hassasiyetle yerine getirmek için gelişmiş araçlara sahiptir oldu. Bu durum şirketin dünya çapında olağanüstü büyümesini sağlayan temel faktörlerden biri haline geldi. Bajaj müşterilerine sadece yüksek kaliteli araçlar sunmakla kalmıyor, Universal Robots’un insanla iş birliğine dayalı cobot’ları ile günün sonunda çalışanlarının yüzlerinde bir tebessüm bırakmayı başarıyor.

Yorumlar