Close
Choose your language
 
Ana sayfaya geri dön
Önceki
Sonraki

Lojİstİk Sektöründe kolaboratİf robot devrİ başlıyor

03.Haz.2020 10:46:38 / ALESSIO COCCHI - UNIVERSAL ROBOTS / 0 Yorumlar Paylaş

Özellikle bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz yapay zekâları ile insanlarla iş birliği içinde veya tamamen özerk bir şekilde çalışan robotlar, günümüzde de bazı alanlarda giderek daha fazla kullanılmaya başlıyor. Lojistik sektörü de bu alanların başında geliyor. Robotların depo bölümünde aktif olarak kullanılmaya başlandığı günümüzde bu durum, şirketlerin lojistik operasyonlarında birçok avantaj sağlıyor.

Peki, cobot kullanmanın sektörünüze ve çalışanlara ne gibi avantajlar sağlayacağını biliyor musunuz?

Universal Robots İtalya Satış Geliştirme Müdürü Alessio Cocchi’nin bu yazısı, fikirlerinizin netleşmesine yardımcı olacak.

İç lojistik, şirketlerin üretim büyümesi için en büyük marjlardan birini yaşayabilecekleri sürecin bir aşamasıdır. Universal Robots alma ve bırakma robotlarıyla esnek üretim imkânıyla verimlilik artar. Aynı hareketi saatler boyunca aynı hassasiyette sürekli tekrar etmek insanüstü yetenekler gerektirir. Bu sebeple UR robot kollarının tekrarlanabilirliği hızlı-hassas alma ve bırakma uygulamalarını otomatikleştirmek için idealdir. Paketleme, paletleme, montaj, alma ve bırakma uygulamaları genellikle otomasyonun olumlu etkileyebileceği alanlardır.

“Örnek vermek gerekirse: bir ürünü paletleyebilen ve aynı anda ağırlığını kontrol edebilen bir robotlu otomasyon kullanımıyla elde edeceğinizi avantajlar:

  • İşlemin aynı anda 2 farklı aşamasını gerçekleştirerek verimlilik elde edersiniz,
  • Doğru doldurulmamış ambalajları otomatik olarak tespit ederek, nihai ambalajın daha yüksek bir kalite seviyesine ulaşması sağlarsınız,
  • İş gücünü daha stratejik üretim aşamaları için kullanabilir, tekrarlayan ve düşük katma değerli bir görevlerden kurtarabilirsiniz,
  • Esnek üretim imkânıyla verimliliği artırırsınız.”

 

Cobot’lar büyük bİr zaman tasarrufu ve kazanç sağlıyor

Universal Robots'un insanla iş birliğine dayalı robotları üretim aşamasını en fazla etkileyebilen son otomasyon teknolojilerinden biridir. Üretimde insanı merkeze alan yaklaşımının yanı sıra üretim süreçlerinde verimliliği esas alan çalışmalara da odaklanan cobot’lar, yapay zekâ ve IIoT çözümlerindeki modern gelişmeler ile kolay programlanabiliyor. Makine öğrenme programlarının belirli EOAT (End of Arm Tools) kombinasyonu, şirketlerin farklı şekil, ağırlık ve malzemeden oluşan bir karışımla karakterize edilen paketleme ve paletleme hatlarını kolayca otomatikleştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda ambalaj ve paketleme modellerini de spesifik ve tekrarlanabilir halde tutar. Bu tesislerle, çok değişkenli karmaşık iç lojistik hatları bile otomatik olarak yönetilebilir.

Bugün, tekrarlayan iş süreçleri cobot’lar sayesinde iki üç kat daha hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Bu da büyük hacimli işletmeler ve depolar açısından değerlendirildiğinde büyük bir zaman tasarrufu ve kazanç sağlıyor.

UR_CRW_PackPalle_TR_mailingbanner-nodate

 

Mobİl kolaboratİf robotlarla esnek üretİm

Esnek üretim imkânı, kompakt boyut ve hafiflik, üretim ihtiyaçlarını karşılamak için cobot’ların iş birliği içinde kolayca çalışılabileceği anlamına gelir. Bu esnek üretim imkânı, kolay taşınabilirliği ve yer değiştirme imkânı, robotlar ve otonom olarak yönlendirilen mobil robotlarla risk analizine bağlı olarak hiçbir güvenlik bariyeri olmadan güvenli bir şekilde kullanılabilir.

 

süpermarketler cobot teknolojİsİyle avantaj elde edebİlİrler

Orkla Foods_2

Dahili lojistik hatlarının otomasyonunda kullanımı kolay iş birliğine dayalı endüstriyel robot kolları (kolaboratif robot ya da cobot'lar) kullanan şirketler çeşitli avantajlar elde ediyor. Orkla Foods Sverige, gıda sektöründe faaliyet gösteren İsveçli bir şirket. Çeşitli ürünler arasından Kumla fabrikası vanilyalı krema üretimi yapmaktadır. Cobot’ların kullanımından önce paketleme işlemlerinde kremalar manuel olarak konser ve kaplarına yerleştirilirdi. Şirketin hedefi iddialıydı: diğer üretim makineleriyle birlikte çalışabilecek bir çözüm kullanarak sürecin bu aşamasını otomatikleştirmek. Orkla Foods, Universal Robots cobot’larını, çeşitli faaliyetler üzerinde taşınması ve programlanması, risk analizine bağlı olarak koruma kafesi olmadan kullanılabilmesi, operatörlerle yan yana çalışabilen esnek üretim otomasyona sahip olması gibi avantajlı özelliklerinden dolayı seçti. Bu etkinlik için İsveçli şirket, Universal Robots serisindeki en uzun erişime sahip cobot olan UR10'u (10 kg kaldırma yükü ve 1300 mm erişim mesafesi) tercih etti. Tercih edilen cobot, bir karton yapma makinesi ve bir yapıştırma makinesi ile çalışır ve bir dolum makinesi tarafından beslenir. Bu örnek esas olarak imalat sektöründe yayılan, ancak diğer birçok alanda başarıyla uygulanabilme potansiyeline sahip bir tür iş birliğidir. Örneğin, süpermarketler ürünleri mağaza içerisinde hızlı ve kolay bir şekilde taşımak ve raf yerleştirme işlemlerini otomatikleştirmek için cobot teknolojisi büyük fayda sağlayacaktır.

Paylaş

ALESSIO COCCHI - UNIVERSAL ROBOTS

Alessio Cocchi, Bologna Üniversitesi'nden İşletme Mühendisliği diplomasına sahiptir ve SDA Bocconi'den ve ESADE Business School'dan Pazarlama ve Satış alanında master yapmıştır. 2016 yılı Haziran ayında İtalya pazarını tamamen geliştirme görevi ile Universal Robots'a İtalya Satış Geliştirme Müdürü olarak katılmıştır. Deneyimi boyunca uluslararası çalışma ekiplerini yönetmiş ve koordine etmiştir. Çalıştığı işbirimlerinin pazarlama ve küresel iletişim stratejilerinden sorumludur.

Etiketler

cobot UR10 Kolaboratif Robot paketleme UR10 cobot orkla foods lojistik is birligine dayali ambalaj

İlgili Blog Gönderileri

02.Kas.2020 10:54:19 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

Kolaboratİf robotlar, koronavİrüsle mücadeleye yardım edİyorlar

26.Eki.2020 07:41:51 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

COBOT'LARIN ADAPTASYONU, İŞ SÜREKLİLİĞİ VE MAKİNE BESLEME

23.Eki.2020 10:43:45 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

Kolaboratİf robotlar gıda üretİmİnde verİmlİlİk ve hİjyen güvenlİğİ sağlıyor

12.Eki.2020 13:34:20 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

KOLABORATİF ROBOT NEDİR? HANGİ SEKTÖRLERDE VE HANGİ UYGULAMALARDA KULLANILIR?

Yorumlar

  • Privacy policy
  • Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 8993 8989
  • sales@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2021