Close
Choose your language
 
返回主站點
上一篇文章
下一篇文章

優傲科技在北美 2019 自動化大展:第一手親自體驗

2019-8-27 9:12:39 / 經由 Universal Robots / 0 意見 分享
Universal-Robots-at-Automate-2019-1

在 2019 年 4 月 8 日到 11 日這一周,美國伊利諾州芝加哥 McCormick Place 會展中心的北館擠滿數千名參觀者。這場自動化產業北美最大秀展「自動化大展」(Automate Show) 中,眾多實力堅強的廠商在攤位展出各種主題,不論機器人演奏樂器,或高難度的取放物應用,都讓人大開眼界。

我們的客戶及 UR+ 合作夥伴對使用 UR 協作型機器人有什麼體驗或想法?我們在自動化大展中進行許多訪談,並整理部分回答在這個回顧影片中,另外還介紹了我們展出的多種應用集合 - 以及展場上數量破紀錄的 UR 協作型機器人。 

今年的活動共有超過兩萬名參觀者及五百間以上的展商,是有史以來規模最大最成功的自動化大展。而領頭的便是優傲科技的攤位,面積達 12.2 x 18.3 公尺 (40 x 60 英尺),是最大且參觀人流最多的攤位之一。優傲科技的攤位主要分為五大區域,其中四個展示不同垂直市場的個別應用,象徵協作型機器人正大幅成長的多個產業。

Universal-Robots-booth-at-automate-20192

 
 

組裝

 
 
 
 
s
 
 
 
組
 
 
 

我們的影片敘述了代表組裝的所有應用集合:一部 UR10e 組裝 V6 引擎本體,在鎖螺絲程序中施加超過 50 Nm 的扭力:兩部 UR5e 協作型機器人使用 Robotiq 2F-140 夾爪 及 Force Copilot,共同組裝 UR 機器人控制箱。


加工

 
 
 
 

UR 協作型機器人在我們的加工集合中運作;觀看一部 UR10e 進行拋光,同時以 Dynabrade 磨砂機 適應不規則起伏的表面,以及一部以最小空間進行安裝的 UR3e 運用 e 系列內建的 Process Motion 工具定速示範塗膠作業。

 

機器操作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

我們的機器操作區域展示了一套上下料應用,使用一部 UR5e 以雙 Robotiq HAND-E 夾爪 同時操作車床及 CNC 加工機,增加主軸運轉時間。

包裝

 
 
 
 

我們的影片說明了包裝相關的應用,包括:一部 UR10e 使用 SKF LIFTKIT 垂直七軸示範滿載棧板的卸棧及堆棧:一部 UR5e 使用 OnRobot 的 RG2 夾爪 處理箱子,另一部 UR5e 搭配 Piab 的 piCOBOT 夾爪 處理罐子的包裝;一部 UR5e 使用 Pick-it 3D 攝影機 及 Schmalz CobotPump 解決方案 從容器中拿取隨機擺放的零件。


遊戲區

 
 
 
 

第五個部分刻意取名為「遊戲區」,讓參觀攤位的人們進行互動式親手體驗,共有四部協作型機器人供觀眾學習如何使用示教器編寫程式,同時附近將有優傲科技員工提供協助。這一區不僅有教育意義,更是趣味十足,相當受到歡迎,吸引了各種產業的攤位觀眾前來嘗試。

Play pen display at automate 2019

  

 

Play pen display 2 at automate 2019

 

Play pen display 4 at automate 2019

 

 

 

 

 

 

Play pen display 3 at automate 2019

 

 

 

 

 

一號遊戲區:UR5e 及 Robotiq Epick 夾爪。
二號遊戲區:Ur10e 及 Soft Robotics mGrip P2 夾爪。
三號遊戲區:UR3e 及 Zimmer HRC-03 夾爪。
四號遊戲區:UR5e 及 PHD- Pneu Connect 夾爪。

移師底特律:2021 自動化大展

本次展覽不僅是在芝加哥舉辦的八年中最大最成功的一次,也是優傲科技最出風頭的一次,共有 86 個展商在其攤位展示了 UR 協作型機器人。UR 協作型機器人的種種特性,例如簡單而強大的程式編寫,以及較少的工程時間及成本,讓它們可輕鬆運用於各種應用及產業中,一如今年自動化大展所呈現。下次自動化大展將在 2021 年 5 月 17 到 20 日於美國密西根州底特律的 Cobo Center 會展中心舉辦,而優傲科技亦期待再次與您見面。



分享

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

分類標籤

意見

  • Privacy policy
  • Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 8993 8989
  • sales@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2021