Close
Choose your language
 
返回主站點
上一篇文章
下一篇文章

工業 5.0:未來的工廠。

2017-12-15 6:14:39 / 經由 Universal Robots / 0 意見 分享
Industry-5.0-The-Factory-of-the-Future-header.jpg

當全世界都熱中於創造未來的智慧型聯網工廠時,事實上現今有一股新的潮流也正在改變生產流程,那就是在製造過程中加入更多的人性。

試著想像一下:機器人揮舞著各種工具,進行所有工作,而真人勞工則監控操作。透過智慧科技的協助,真人和機器在工廠廠區內同時進行協作。

信不信由你,但這樣充滿科技感的場景已經真實發生在世界各地的工廠裡。

這個風潮又稱作「工業 5.0」或協作式工業,反映出了製造商之中日漸茁壯的一個觀點:必須回應客戶對更高程度個人化之與日俱增的要求。事實上,有高達 85% 的製造商正考慮在 2020 年之前,以「聯網勞動力」,也就是機器人,來和真人一同工作,作為日常營運模式。而且,絕大多數的製造商都認為這是其商業戰略中不可或缺的一部分。

a UR5 robot now handling repetitive glue dispensing tasks.jpg

位於瑞士的廚房設備製造商 Franke 想要簡化其生產廚房水槽的流程,來降低成本並提高競爭力。有了 UR5 機器人處理高重複性的塗膠作業,真人勞工可專注於提高生產流程中其他步驟的價值。

運用真人及機器勞動力協作的好處


1.可客製化,加入真人的創意元素: 

機器人固然非常適合以標準化作業流程量產標準化的商品,但說到個別商品的客製或個性化,對機器人來說就不是易事,而需要額外的指示。因此,在生產流程中保留人性,是非常重要的。

只有在生產流程中,加入適當的真人創造力,來影響流程,自動化的威力才能發揮到最大。如果只有機器人的話,就如同採用傳統工業機器人的自動化生產流程一樣,機器人只會做被指示要做的事情,而且還需要大量時間與心力進行程式的編寫。協作型機器人,也就是 cobot,則是和真人勞工同步作業。在這樣的情境中,真人和機器互補所短,真人可負責客製,而機器人處理產品或準備產品讓真人加以進一步操作。如此一來,真人勞工的能力更強,並運用協作型機器人做為一多功能的工具,就像是螺絲起子、包裝機或堆卸棧板機。

two UR5 robots in a packaging and palletizing application.jpg

冰島最大的乳業合作社 Mjolkursamsalan Akureyri 透過運用兩部 UR5 機器人來處理乳製品的包裝及棧板堆卸,在這些單調工作上節省了多年的人力。

2.創造工作

由德勤 (Deloitte) 所進行的一份有關技能鴻溝的報告顯示,在接下來的十年裡,將有 340 萬個工作職缺將彼此競爭爭取合格的 140 萬人力,而不足以完全填補所有空缺。機器人可以完美地填補這些職缺中的許多角色,而協作型機器人更可於真人勞工身旁一同作業。協作型機器人的價值在於可接手呆板、重複性高或危險的工作,讓真人勞工聚焦於進行產值更高的部分。

就確保工作穩定而言,最大的威脅在於企業無法維持競爭力。透過更高且更一致的產品品質、更大的產能及更低的整體成本,自動化能為企業帶來高競爭力的優勢。僅僅在食品業,機器人就可望於 2017 年到 2020 年創造出七到九萬個工作機會。

相較於其他工業機器人,協作型機器人可在企業內增加就業機會,因為協作型機器人提高了生產力,且可鼓勵真人勞工提升其能力。協作型機器人不是取代真人勞工,而是和真人勞工在製造及加工任務上一同作業。而且,當製造商致力於提高產出並開發新產品線時,協作型機器人也可幫助製造商增加勞動力,並從單調的工作中解放員工,讓員工更有工作上的成就感,收入也可獲得提升。

UR robots in machine tending application.jpg

醫療裝置製造商 Nichrominox 導入了 UR 機器人進行機台操作的工作後,生產力立即獲得 10% 的成長

3.真人勞工扮演更佳角色

協作型機器人不會取代真人勞動力,而是接手費力甚至危險的工作。因此,真人勞工可善用其創意,來處理更複雜的專案。例如,機器人接手處理了簡單的組裝作業,真人勞工可轉而處理更細微且需要人類智慧的事物。

不須煩惱貼標的工作時,真人勞工就可專注於維持更多機器的運作,並可從事工廠內變化更多的工作。員工們將會從學習操作機器人中感到更加自豪,而其從事其他活動的能力,也會增加員工在工作上的滿足感。

毫無疑問地,聯網且協作的勞動力,開創了廣大無窮的商機,來刺激製造業的生產力及創新。同時,也帶來了工作環境中更高的安全性及更多的滿足感,且讓真人勞工能擔任更加引人入勝的角色,更刺激了工作的成長。

最後,隨著製造流程進化為更加聰明且聯網,反應不夠快的競爭對手,若未能及時引進新觀念,將遠遠被拋在腦後。製造商們必須認知到,協作型的工廠不只提供了改善營運績效及前述其他好處的優點,更有機會在日漸競爭的市場中降低節節高升的勞動成本。

 

分享

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

分類標籤

意見

  • Privacy policy
  • Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 8993 8989
  • sales@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2023