優傲科技與 OCTOPUZ 聯手將 Fibreline 的生產流程自動化,同時為日後保留彈性
拉扣這樣受歡迎又經典的室內座椅風格,十分常用於家具的設計中。這種看起來像扣子的維多利亞時期風格,究竟是怎麼做到的呢?英國最大的獨立室內座椅椅墊填充物製造商 Fibreline 為我們提供了許多珍貴的內幕。他們最出名的就是致力於開拓已梳合成纖維在室內座椅椅墊中的運用。
為了找出如何有效率地在室內座椅用泡棉上鑽洞,並製造拉扣外觀的方法,Fibreline 認定,自動化就是達成生產目標的關鍵。
觀看使用 OCTOPUZ 離線程式編寫及模擬軟體設定之 UR 機器人如何高效率地在家具座椅用的泡棉片上鑽洞,以製造拉扣般的外觀。本影片亦記錄了如何使用 OCTOPUZ 進行塗膠的程式編寫及模擬。
首先,第一步便是選擇投資在正確的機器人上。Fibreline 想要的最重要功能就是彈性,因此他們選擇採購兩部優傲科技 UR10 機器人。優傲科技一向以高彈性的協作型機器人聞名於業界,而 Fibreline 正好獨鍾 UR 機器人可再部署的特性,為日後其他應用情境保留空間和機會。
但兩年後,Fibreline 在其製造流程中發現了另一個瓶頸點。他們必須找尋更有效率的方法來編寫其機器人移動的路徑。
Fibreline 的客戶們會寄來內含其鑽孔樣式的 DXF 檔案,然後 Fibreline 必須加以描繪出來,並手動使用 UR 的程式編寫功能,來編寫機器人的程式。這不僅很花時間,而且過程中機器人亦無法從事生產。
而此時,Fibreline 找上了OCTOPUZ。透過 OCTOPUZ,Fibreline 得以離線編寫機器人程式,這樣一來機器人就可一邊繼續加工料件,一邊接收下一批料件使用的程式編寫。簡單易用的 UR 機器人加上 OCTOPUZ 強大的程式編寫功能,讓 Fibreline 得以達成其生產效率目標。
此外,因為 OCTOPUZ 可以 URP 代碼進行 post,Fibreline 更可直接在控制器上對其程式進行微調及修改,這樣的彈性讓 OCTOPUZ 在市場上更具競爭優勢。
「我們省下大約 20% 的程式編寫時間,卻擁有更大的彈性可對程式進行微調及修改。」Fibreline Ltd. 的技術經理 Marc Radcliffee 說。
此外,為了讓流程更順暢,OCTOPUZ 團隊還編寫一個自動化 DXF 附加程式,讓 Fibreline 帶入其客戶提供的 DXF 檔案,並將其轉換成路徑。OCTOPUZ 團隊亦協助 Fibreline 將鑽洞流程自動化,並微調移動速度及子程序。這樣一來,可讓流程更加有效率及更自動化。
「OCTOPUZ 幫助我們簡化程式編寫流程,機器人不須離線,減少了很多停機的時間!」Fibreline Ltd. 的技術經理 Marc Radcliffee 這麼說。在 Fibreline,運用機器人及離線式機器人程式編寫及模擬軟體,帶來大幅改變並優化了工廠運作的流程。一旦投資後,其價值顯而易見。
在此瀏覽 UR+ 展示間內的 Octopuz 離線模擬軟體
對於及早投資自動化並開始享受其優勢的重要性,Marc 也分享了一些他的想法。
「如果我們早點知道 OCTOPUZ 這麼適合我們的話,我們一定早在一開始就會採用。但我們當時不知道,所以我們現在還得將既有的 UR 程式轉成 OCTOPUZ 所用的,因此,流程中又多了一個步驟。如果我早知道 OCTOPUZ 這麼有用的話,我就會在 OCTOPUZ 提供教育訓練時找更多人來參與,我也會去研究軟體中可用的其他功能,雖然跟我們採用機器人要達成的主要功能不一定直接相關,但瞭解一下也不錯。」
機器人科技的未來,可說是無可限量。IFR World Robotics 預估,在 2020 年時,全新工業機器人的供給量將達到全球共 170 萬部。而隨著 OCTOPUZ 團隊持續向前走,我們也將跟隨市場趨勢一起成長,並協助於過程中不斷創新。這輛列車就要啟動,趕快上車,千萬別錯過了!
「我能預言,在未來,對於我們的事業,將會有更廣的自動化及更多的機器人參與其中。我們已在評估進一步改良的可能,包括加裝視覺系統及更多的機器人科技。」Fibreline Ltd. 的技術經理 Marc Radcliffee 表示。
想要知道如何讓 UR 機器人相互對話嗎?下載關於多機器人通訊的電子書
意見