Close
Choose your language
 
Voltar ao site principal
Artigo anterior
Próximo artigo

O uso de robôs com inteligência artificial

28/08/20 16:49 / Por Universal Robots Brasil / 0 Comentários Compartilhar
Robôs com inteligência artificial

A sociedade sempre esteve muito curiosa e ansiosa pela revolução tecnológica ao ponto de os espaços serem divididos com os robôs com inteligência artificial, similares a humanos, desempenhando diversas funções na nossa rotina, como cuidar de nossos idosos e ensinar as crianças. Mas como a IA realmente se mostra presente do nosso dia a dia? 

Inteligência Artificial no nosso dia a dia 

A inteligência artificial é um segmento da engenharia de computação voltada para desenvolver tecnologias que imitam a inteligência humana. Mas, você sabia que isso já está presente em nossas vidas em tarefas rotineiras. Quer um exemplo? 

Quando você entra no seu provedor de filmes streaming e ele te recomenda uma lista de filmes e séries baseados nos seus gostos anteriores, isso é a utilização de IA na sua vida. Assim como as redes sociais fazem para sugerir amigos, ou ainda exibir conteúdos. Tudo isso é possível a partir da coleta e análise dos seus dados, totalmente processados por IA. 

A IA chega para tornar mais simplificada a nossa vida e isso se aplica a todos os ramos. Veja a seguir o potencial da IA nas indústrias. 

Robôs com inteligência artificial em fábricas

Na fabricação, a melhoria contínua do processo faz parte do DNA de uma operação. Tudo o que está sendo bem feito hoje, pode ser feito melhor amanhã. Nesses ambientes, os robôs controlados por IA podem fazer contribuições significativas para a melhoria do processo desde o dia em que são implantados.

001 (5)

Cobots e Inteligência artificial 

Ainda não chegamos ao ponto em que a IA habita um robô com características humanas. Mesmo que essa tecnologia não corresponda às características marcantes deixadas por filmes e livros, esse avanço é significativo e com capacidade para revolucionar a indústria. 

Nesse sentido, os robôs colaborativos e a Inteligência Artificial tem grande potencial para caminhar juntos. Os cobots são muito mais fáceis de usar do que as soluções de automação tradicionais com base no simples fato de que eles são seguros o suficiente para trabalhar perto de pessoas e não requerem horas de integração e programação personalizada para funcionar em uma tarefa.

Afinal, o que são cobots?

A Universal Robots inaugurou o conceito de robótica colaborativa no mundo com o objetivo de tornar amigável a tecnologia de automação industrial, ao ponto de profissionais e máquinas trabalharem em conjunto de forma simples, prática e eficiente. Para isso, desenvolveu o cobot, que é um braço flexível de seis eixos que garante total segurança no desenvolvimento de suas funções.

 

Os cobots são equipados com uma programação intuitiva e uma interminável lista de acessórios, que tornam as suas aplicações ainda mais versáteis. Assim, os robôs colaborativos são capazes de complementar a produção, independentemente do tipo de indústria, dimensão da empresa ou natureza do produto. Por isso, são o tipo de robô que pode facilmente ser integrado à Inteligência Artificial para tornar ainda mais completa e produtiva suas aplicações nas fábricas. 

Cobots integrados à IA

Integrar os cobots à Inteligência Artificial incrementa muitas potencialidades nas fábricas, como: 

  • Monitorar: com um cobot controlado por IA é possível detectar mudanças nas condições do espaço de trabalho e monitorar e otimizar sua operação.
  • Ver: é possível fazer com que um cobot integrado a IA reconheça a presença e orientação das peças; realize tarefas de inspeção e pick and place dinâmicas; bem como ler os resultados dos equipamentos de teste e tomar decisões de acordo.
  • Adaptar: é possível fazer com que o cobot ajuste a orientação da tarefa, ajuste o controle de força necessário para pegar as peças de uma pilha; detecte obstáculos no caminho para  e evitar colisões para responder a erros com estratégias de repetição.
  • Aprender: um cobot controlado por IA que pode prever e diagnosticar condições de falha; identificar padrões em operações em andamento e aplicar os insights obtidos para impulsionar o melhor desempenho.
  • Implementar: combinado com IA o cobot pode ser colocado para reutilizar informações de tarefas e compartilhá-las com outros robôs e sistemas de controle de movimento.
  • Ampliar: com IA o cobot pode controlar outras máquinas; orquestrar as atividades e melhorias nos equipamentos próximos.

Benefícios para as indústrias

O que mais importa para os fabricantes é como isso se traduz em melhorias operacionais. Com IA a bordo, os cobots podem perceber quando algo não está funcionando e parar as operações antes que o dano seja feito. Além disso, podem identificar maneiras de melhorar a forma como uma tarefa é realizada, coletar dados e realizar análises para ajudar os usuários a tomar decisões sobre a melhoria de processos.

O que os cobots orientados por IA oferecem aos fabricantes hoje são aplicativos básicos de orientação da máquina que tornam as operações mais fáceis, eficientes e produtivas. De muitas maneiras, esses cobots podem ser vistos como assistentes que ajudam os fabricantes a fazer melhor seu trabalho. E quem não está procurando por isso?

 

Compartilhar

Universal Robots Brasil

Categorias

industria 5.0 AI Automação Industrial

Artigos relacionados

09/09/20 17:16 / Por Universal Robots Brasil

Como robôs colaborativos aumentam a produtividade de máquinas CNC?

19/08/20 13:49 / Por Esben H. Østergaard

Como será a indústria do futuro? Pensando na fábrica de 2035

05/08/20 19:41 / Por Universal Robots Brasil

Cobots vs. COVID-19

22/07/20 16:44 / Por Universal Robots Brasil

Custos e benefícios da implantação de um braço robótico industrial

  • Privacy policy
  • Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 8993 8989
  • sales@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2021