Close
Choose your language
 
Voltar ao site principal
Artigo anterior
Próximo artigo

3 razões pelas quais você precisa de uma automação robótica colaborativa

02/09/20 21:18 / Por Universal Robots Brasil / 0 Comentários Compartilhar
Automação robótica colaborativa

A otimização de processos industriais por meio da automação tem se tornado o tipo de investimento que empresas em todo o mundo perseguem para se manterem produtivas, competitivas, rentáveis e, além disso, para tornar o ambiente de trabalho melhor para seus profissionais. 

Se você tem começado a pensar na aplicação e funcionalidade da automação na sua indústria veja abaixo 3 motivos para investir na automação robótica colaborativa. 

Mas, afinal, o que é a automação robótica colaborativa? 

O conceito de robótica colaborativa foi criado em 2008 por nós, a Universal Robots, nossa multinacional surge da Dinamarca com o objetivo de democratizar o acesso de fábricas por todo o mundo à automação industrial, uma tecnologia até então com valor elevado e, realmente grande, o que impossibilitava a utilização em pequenos negócios com espaços físicos reduzidos. 

Para isso, a Universal Robots desenvolveu um braço robótico com seis eixos, compacto, e que pode automatizar quase qualquer tarefa. É possível encontrar os cobots com diferentes capacidades de carga (3 kg, 5 kg, 10 kg e 16 kg). A partir do acoplamento de acessórios de parceiros da Universal Robots, é possível fazer com que os cobots desempenhem diferentes funções, ou seja, podem ser empregados em mais de uma tarefa.

Mas, por que colaborativo? O grande diferencial dessa tecnologia é que ela é totalmente amigável, isso significa que um cobot pode dividir o ambiente de trabalho com profissionais humanos sem perigo para os trabalhadores e sem itens de segurança adicionais, após a devida apreciação de risco. Os cobots ainda têm muitos benefícios que vão fazer a diferença na sua rotina produtiva. Veja a seguir 3 principais motivos para investir na automação robótica colaborativa. 

Escassez de mão de obra 

A lacuna entre a demanda e a disponibilidade de trabalhadores já é uma realidade em diversos países do mundo. Infelizmente, a escassez de mão de obra só vai piorar nos próximos anos. De acordo com a pesquisa de 2019 da Deloitte e do The Manufacturing Institute, nos próximos 10 anos, os fabricantes precisarão adicionar aproximadamente 4,6 milhões de empregos na indústria, desses, 2,4 milhões podem ficar vagos.

Para complicar ainda mais a questão, a humanidade precisa lidar com o envelhecimento da força de trabalho. Profissionais com idades entre 55-74 foram responsáveis ​​por 85% do crescimento do emprego na zona do euro entre 2012 e 2018, e 44% dos trabalhadores da indústria de transformação dos EUA têm pelo menos 45 anos de idade. À medida que esses trabalhadores se aproximam da idade de aposentadoria, preencher as vagas em aberto com novos talentos será cada vez mais desafiador.

Os Cobots podem ajudar a aliviar o fardo, preenchendo as lacunas de mão de obra. Além disso, podem ser programados, operados e mantidos por funcionários existentes, independentemente da experiência anterior em robótica ou automação da equipe. Na verdade, a experiência inicial de um operador não treinado para desempacotar um robô UR, montá-lo e programar a primeira tarefa simples, normalmente leva menos de uma hora.

006 (3)

Ao fornecer aos fabricantes uma maneira fácil de automatizar os trabalhos sujos, perigosos, monótonos e repetitivos, as organizações podem transferir os funcionários existentes para funções novas e mais valiosas, o que aumenta a satisfação dos funcionários e a sua lealdade. Em um relatório de 2019 sobre a indústria de bens de consumo embalados, a McKinsey descobriu que a automação extensiva pode facilitar o recrutamento e a retenção, criando novas funções técnicas com melhores salários, oportunidades e condições de trabalho.

Operacionalmente, os cobots podem trabalhar 24 horas por dia e não precisam fazer pausas ou férias. Essa ferramenta de automação industrial diminui a velocidade quando as organizações têm poucos funcionários, e aumentam a produtividade dos trabalhadores existentes, especialmente em ambientes de produção de alto volume.

Craft and Technik Industries é um ótimo exemplo. O fabricante com sede na Índia alavancou com sucesso os cobots para lidar com a escassez de mão de obra e problemas de qualidade, reduzindo o número de rejeições de produtos em sua fábrica de peças automotivas. Depois de instalar um cobot da UR, que carregava e descarregava uma máquina CNC vertical e realizava inspeções automáticas, a eficiência aumentou com o volume de produção subindo 15-20% sem defeitos ou rejeições do cliente.

Na realidade do Brasil: acidentes de trabalho 

Além do futuro escasseamento de mão de obra, o problema que o chão de fábrica nacional enfrenta, e sempre enfrentou, são os acidentes de trabalho. De acordo com  Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, a cada 48 segundos um trabalhador sofre acidente. Entre 2012 e 2018, foram registrados 4,26 milhões de acidentes de trabalho. 

Na medida em que os cobots podem assumir funções repetitivas, extenuantes, com prejuízos ergonômicos, sujas e perigosas, muitos profissionais são poupados em suas rotinas produtivas e, consequentemente, ficam expostos a muito menos riscos. 

E não, essa não é uma forma romantizada de dizer que os cobots vão roubar posto de trabalho no Brasil. Essa tecnologia foi desenvolvida para trabalhar em equipe com humanos e deslocar esses profissionais para atividades de maior satisfação pessoal e nas quais inteligência e habilidades humanas possam ser melhores aproveitadas. 

Saiba mais em: 

  • Os robôs vão roubar o seu emprego?
  • Trabalhar junto com cobots? Veja a opinião das equipes.

Vantagem competitiva e financeira e vantagem operacional


Além da escassez de mão de obra, os fabricantes de hoje enfrentam intensa incerteza econômica e política. Aumentando a complexidade, os consumidores de hoje exigem cada vez mais produtos de maior qualidade e disponibilidade em tempo real, a custos mais baixos. Essas pressões tornam o funcionamento de uma linha de produção lucrativa mais desafiador do que nunca.

Os cobots podem tornar as empresas de qualquer tamanho, e em qualquer local, competitivas, fornecendo a flexibilidade de que precisam para competir, crescer e lucrar em qualquer ambiente econômico. A automação colaborativa equipa as organizações para facilmente aumentar ou diminuir, trocar SKUs e expandir para novos mercados com mais rapidez.

Ao contrário dos dispendiosos robôs industriais, os cobots são acessíveis, versáteis e fáceis de integrar nos processos de trabalho, sem a necessidade de grandes reformas ou projetos de instalação caros. Eles são leves, economizam espaço e são fáceis de reprogramar e reimplementar em vários aplicativos conforme surgem novas necessidades, sem alterar o layout de produção.

Financeiramente, a automação colaborativa tem um impacto direto sobre os lucros: na verdade, um estudo de 2019 pela empresa de pesquisa britânica Smither Pira descobriu que uma redução de 1% no custo de produção proporciona um aumento de 34% no lucro. 

Além disso, os cobots desempenham um papel importante na melhoria da qualidade do produto, reduzindo o erro humano comumente associado a tarefas monótonas, repetitivas e perigosas, garantindo consistência e precisão e aprimorando a capacidade de criar produtos mais complexos, o que satisfaz a demanda do cliente por produtos de maior qualidade em custos mais baixos. 

004-4

Ao mesmo tempo, com a configuração correta, um cobot pode produzir produtos acabados em um ritmo muito mais rápido do que a fabricação manual ou linhas de montagem. Exemplos de aumento de qualidade, e eficiência, podem ser vistos em todo o mundo: Tribar Manufacturing, um fornecedor automotivo de Nível 1 nos EUA, alcançou 100% de qualidade e reduziu os tempos de ciclo em 50% por meio da aplicação de cobots.

Cobots são uma solução comprovada para aumentar a produtividade e eficácia geral do equipamento, incluindo rendimento, disponibilidade e tempo de inatividade. A McKinsey estima, com base em sua modelagem de cenário, que a automação pode aumentar o crescimento da produtividade globalmente em 0,8 a 1,4% ao ano.

Você pode pagar!


Se você é um fabricante de pequeno ou médio porte, provavelmente está se perguntando: "Posso pagar por essa solução com todas as pressões que minha fábrica enfrenta e a incerteza econômica iminente?" Ou talvez você esteja pensando: “Isso é ótimo, mas meu orçamento de equipamento de capital está esgotado.”

Agora, você pode colocar cobots imediatamente para trabalhar sem o investimento de capital inicial. Esteja você começando sua jornada de automação, procurando atualizar suas ferramentas atuais, ou pronto para aumentar a automação em sua fábrica, nosso novo programa de financiamento de robôs ajuda você a expandir seus negócios sem mergulhar em reservas de caixa.

O UR Financial Services oferece um modelo rápido e de baixo risco para maximizar a produtividade, lucratividade e ROI sem despesas significativas de dinheiro. Por meio de uma parceria com o DLL, oferecemos planos de pagamento flexíveis que acomodam fluxo de caixa, flutuações sazonais e mudanças na capacidade, para que você possa se concentrar no crescimento e na administração de seus negócios. Este programa oferece o máximo em flexibilidade financeira.

Compreendemos os desafios que sua empresa enfrenta hoje e estamos prontos para ajudar. Veja como nosso novo modelo de aluguel cobot permite que você aproveite os benefícios da automação agora mesmo, sem se preocupar com as despesas de capital. Conheça o serviço financeiro da Universal Robots.

 

Compartilhar

Universal Robots Brasil

Categorias

Robótica Colaborativa Automação

Artigos relacionados

12/08/20 14:10 / Por Universal Robots Brasil

Cobots vs COVID, parte 2

15/07/20 15:30 / Por Universal Robots Brasil

Robôs colaborativos inauguram a Indústria 5.0

08/07/20 15:28 / Por Universal Robots Brasil

Simplificando a programação robótica com Código G

24/06/20 13:54 / Por Universal Robots Brasil

Os robôs vão roubar seu emprego?

  • Privacy policy
  • Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 8993 8989
  • sales@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2021