Close
Choose your language
 
Retour au site principal
Article précédent
Article à venir

L’automatisation industrielle à la portée de tous : simple, flexible et abordable.

Apr 25, 2019 5:50:42 PM / Par Universal Robots France / 0 Commentaires Partager
Email UR (2)

La robotique collaborative, simple et accessible

C’est avec cette philosophie qu’Universal Robots et ses partenaires SICK et Schunk ont décidé de lancer une série de rencontres à travers la France appelées Workshop Tour , afin d’initier les PME-PMI à diverses solutions de robotique collaborative qui ont pour conséquences positives de leur permettent d'optimiser leurs processus de fabrication et de booster leur compétitivité.

La première édition du workshop Tour eut lieu à Lyon, fin 2018. À cette occasion les participants ont pu échanger avec les intégrateurs et entreprises utilisatrices de robots collaboratifs (cobots) telles que Gindre, le groupe Jacquemet, Goulard et ERM Automatismes.

Forts de ce succès, les organisateurs Universal Robots, SICK et Schunk poursuivent leur tournée avec pour objectifs faire découvrir tous les bénéfices que la robotique collaborative peut leur offrir du point de vue de la production, de l’efficacité et de la sécurité.

Comme l’explique Adrien Poinssot, notre directeur commercial France : « Ces rencontres sont essentielles pour soutenir le développement des PME françaises et les accompagner dans leurs projets d’automatisation. Il est important pour nous de leur montrer que l’industrie 4.0 n’est pas réservée aux grandes entreprises, qu’avec des outils simples et abordables, il est possible de gagner en compétitivité ».

En effet, petits et légers, faciles à manipuler et à programmer (même pour un non-initié), pouvant être installés sans barrière de sécurité et avec un retour sur investissement rapide, les cobots sont parfaitement adaptés aux TPE et PME. Cet accès à des solutions puissantes d’automation, efficaces et adaptables leur permet d’améliorer leur rendement face à de plus grandes structures qui font appel à des robots industriels classiques bien trop coûteux pour elles.

 

La robotique collaborative, alliée de l’usine du futur

Depuis la crise de 2008, la France connaissait un lent déclin de son tissu industriel. Or, depuis 2017, l’Observatoire de l'Investissement Trendeo constate que l’Hexagone voit repartir le nombre de création de sites de production, dépassant même celui relatif à la fermeture d’usines.

La région du Nord-Pas-de-Calais, quatrième région française en matière d’industrie, comptant 185 000 emplois salariés privés liés à l’industrie (d’après les chiffres de la Voix du Nord de 2018), a particulièrement été touchée durant cette période. Cependant, aujourd’hui, l’industrie régionale recrute avec 2 000 plans de recrutement annoncés de plus que l’année passée, en particulier dans les secteurs de l’automobile où les cobots travaillent de plus en plus aux côtés des opérateurs. Qui plus est, selon l’Urssaf certains secteurs industriels retrouvent une croissance. C’est par exemple le cas de l’agroalimentaire avec la création de 530 postes supplémentaires en 2018.

Plus petites avec en moyenne 49 emplois et des investissements plus modestes de l’ordre de 3 millions d’euros, les nouvelles usines sont néanmoins beaucoup plus modernes et robotisées.

Avec le coup de pouce du dispositif de suramortissement, nous espérons que les PME auront les moyens d’acquérir, améliorer et rénover leurs équipements industriels, leur permettant ainsi d’être plus performantes, flexibles et compétitives. Et ce, à moindre prix.

Inscription gratuite Workshop Tour

Les cobots et solutions Universal Robots, qui offrent aux PME une vaste gamme d’équipements et d’outils adaptés à leurs besoins et problématiques sont parfaitement alignés et intégrés dans le dispositif de suramortissement.

Dès lors, cette année, le workshop Tour 2019 a déjà fait escale à Bordeaux le 14 février et posera prochainement ses valises près de Lille le 4 juin, avant de terminer à Nantes le 6 novembre.

Au programme de cette prochaine rencontre, plusieurs échanges sont prévus pour présenter différentes applications de robotique collaborative pouvant intéresser des profils d’entreprise diverses. Une table ronde se tiendra sur le thème des cas d’usage autour de l’automatisation collaborative avec la participation d’entreprises de la région Hauts-de-France et animée par les experts de ces trois institutions dans le domaine de la cobotique. Enfin, un espace démonstration dans lequel des cobots et accessoires seront exposés aux participants.

 

PROGRAMME

  • 9h30  Bienvenue
  • 10h  La robotique collaborative, un outil pour toutes les industries
  • Universal Robots : Adrien Poinssot, Directeur Commercial France
  • 10h30 La préhension et la péri-robotique au service de la robotique collaborative 
  • Schunk : Xavier Dussourd, Responsable Systèmes de Préhension France 
  • 11h Pause café 
  • 11h30 Appréciation des risques dans les applications de robotique collaborative 
  • SICK : Didier Novat, Responsable Produits Sécurité 
  • 12h00 Table ronde – Cas d’usage autour de l’automatisation collaborative
  • 13h Showroom Automatisation Collaborative
  • 13h15 Cocktail apéritif
  • 14h Visite du Stade Pierre Mauroy, (limitée aux 100 premiers inscrits)
  • 15h Fin du workshop

Découvrez le programme complet ICI

Informations pratiques

Workshop Tour 2019 Lille.
4 juin, de 9h30 à 13h15, suivi d’un cocktail apéritif et d’une visite du stade pour les premiers inscrits.
Stade Pierre Mauroy
261 Boulevard de Tournai
59650 Villeneuve-d’Ascq
Pour toutes questions : marketing.med@universal-robots.com

 

Nouveau call-to-action 

Partager

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

Catégories

Commentaires

  • Privacy policy
  • Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 8993 8989
  • sales@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2021