Les robots et la robotique collaborative occupent une place de plus en plus importante dans le monde du travail. A l’avenir, ces technologies vont bouleverser l’industrie, mais aussi modifier les enjeux liés à la santé et à la sécurité du personnel.
Les Cobots deviennent-ils les prochains alliés du monde du travail ?
Les cobots sont utilisés pour des applications variées qui vont de la simple tâche de pick and place à des manipulations plus techniques comme des soudures, des opérations d’assemblage ou de vissage, mais aussi de la surveillance de machines. En secondant l’humain, les robots collaboratifs apparaissent comme des éléments essentiels à prendre en compte dans les enjeux de sécurité dans le monde de l’industrie. Les robots collaboratifs peuvent avoir un réel impact sur la santé des employés. En réduisant les tâches à hauts risques et/ou pénibles nécessitant une intervention humaine, ils aident à réduire les accidents du travail au sein d’une entreprise.
Découvrez notre dossier complet sur la robotique collaborative
De fait, en intégrant davantage de robots collaboratifs sur leurs chaînes de production, les industries peuvent facilement y trouver un rapport gagnant/gagnant, en augmentant la cadence de la production, tout en réduisant les risques pour le personnel liés à l’environnement de l’usine.
Cette limitation des risques permet également de réduire les désagréments et coûts éventuels liés à des arrêts de travail, qui impactent le rythme de production. Les cobots, et plus largement les techniques de robotique collaborative, s’imposent alors comme de véritables atouts pour une entreprise, qui voit ses conditions de travail s’améliorer pour son personnel, tout en optimisant son mode de production.
Quel avenir se prépare pour la robotique Collaborative ?
La cobotique apporte une toute nouvelle vision des robots et de la collaboration entre l’homme et la machine, qui apparaît alors comme une alliance positive. Les cobots permettent non seulement d’augmenter en productivité, mais également de perfectionner et donc de gagner en compétitivité.
Mais cette industrie 5.0 n’en est qu’à ses débuts, et des améliorations bénéfiques pour les entreprises sont à envisager pour les prochaines années. De plus en plus de structures font désormais confiance aux cobots, et voient en eux la possibilité d’atteindre de meilleurs objectifs et de développer leurs potentiels.
![Les applications de la robotique collaborative](https://blog.universal-robots.com/hs-fs/hubfs/application-robotique-collaborative.jpg?width=676&name=application-robotique-collaborative.jpg)
A différence de la robotique traditionnelle qui peut être parfois considérée comme une menace pour l’emploi, les robots collaboratifs sont perçus comme de véritables alliés, qui transformeront l’industrie actuelle en réelle industrie du futur, tournée vers la technologie et la performance. La robotique collaborative modifie l’environnement de travail, où humains et machines oeuvrent dans un but commun, tout en améliorant la vitesse de production, sans impacter les conditions de travail du personnel.
De fait, la robotisation progressive des industries, et notamment en France, supprime en réalité moins d’emplois qu’elle n’en crée de nouveaux. Elle permet le développement des productions, en améliorant des aspects divers de la production : optimisation des techniques de maintenance qui permettent par exemple de réduire les interruptions de production, suppression de tâches longues qui avaient tendance à dévaloriser les collaborateurs, etc.
Réduction de la pénibilité et des risques pour le personnel, augmentation de la cadence et de la qualité de production : pour une entreprise, les robots collaboratifs présentent des avantages non négligeables. Cette robotisation progressive de l’industrie dans divers domaines redessine les environnements et enjeux de production, pour permettre aux entreprises de tendre vers une industrie 5.0, plus performante et compétitive.
Commentaires