Close
Choose your language
 
Ana sayfaya geri dön
Önceki
Sonraki

cobot'lar İLAÇ, KİMYA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KALİTEYİ ARTIRIYOR

28.Ağu.2019 09:03:39 / Kandan Özgür Gök / 0 Yorumlar Paylaş
ur3_closing_caps_collaborative_robots_marka_italy_2

 

Universal Robots, iş birliğine dayalı robotları tüm sektörlerde olduğu gibi ilaç, kimya ve kozmetik sektöründe de hassas ve esnek üretim imkânı sağlayarak verimi arttırıyor, şirketlerin başarılı sonuçlar almasını sağlıyor. Universal Robots’un kolaboratif robotları kozmetikten, temizlik malzemelerine, laboratuvardan plastik enjeksiyon firmalarına kadar ilaç ve kimya sektörünün farklı alanlarında çeşitli uygulamalara kolay bir şekilde dahil edilebiliyor.

Deterjan üreticisi MARKA, yatırım geri dönüşünü 1 yılda aldı

Örneğin, İtalyan deterjan üreticisi MARKA’daki artan üretim, Universal Robots’un uygulamada hassasiyet gerektiren, insanla iş birliğine dayalı robot teknolojisiyle çok iyi örtüştü. MARKA’nın Üretim ve Ar-Ge Sorumlusu, “Aynı performans seviyesini ve toplam kaliteyi korurken, esnek üretime uyabilecek bir teknolojiye ihtiyacımız vardı. Şirketin robotik otomasyonu seçmesindeki sebep buydu” diyor. MARKA, kendi markasının tüketim mallarının kapak montajı için Universal Robots’un UR3 robotunu seçti. Yatırım geri dönüşünü 1 yıl içinde alan MARKA, üretim hattını sadeleştirdi.

İş birliğine dayalı robotlar insanla yan yana güvenle çalışıyor

MARKA Uzman Teknisyeni, “Şeklinden dolayı kapağı kavramak ve kesin konumlamak zor. Universal Robots’un esnek ve insanla iş birliğine dayalı UR3 robotunun kurulumu ve uygulaması ise sektördeki diğer robotlara kıyasla oldukça kolaydı. UR3 robot, dahili tork sensörü yönetim yazılımı sayesinde kesin konumlama ve sıkma zorluklarının üstesinden geldi. Tayin edilen görev, kurulum ve robot tasarımının kolaylığı sayesinde hemen başlatıldı. Vasıfsız bir operatör, makinenin çok yakınında bulunmadan hızlıca üretimi durdurabilir, sıfırlayabilir ve yeniden başlatabildi. Kullanımı kolay, kullanıcı dostu ara yüze sahip ve ayrıca iş birliğine dayalı özelliği sayesinde küçük alanda operatörlerimizle beraber güvenli bir biçimde çalışabiliyor” dedi.

 

Kopenghag Üniversitesi Hastanesi, cobot'larla kan örneği testini otomatikleştirdi

Universal Robots’un iş birliğine dayalı UR5 robotu, Gentofte'deki Kopenhag Üniversite Hastanesi’nde analiz için kan numunelerinin taşınmasını ve sınıflandırılmasını optimize etti. Laboratuvarda kan örneği testinde yaşanan yüzde 20'lik bir artışa rağmen, 1 saat içinde numunelerin yüzde 90'ından fazlasını hızlı bir şekilde çözümledi. Robotlar, flakonun kapak rengine göre örnekleri seçmek ve tanımlamak ve doğru test yoluna yönlendirmek için bir görme sistemi kullanarak seri olarak çalışıyor.

UR5 robotu uygulayan Kopenhag Üniversitesi Hastanesi Başhekim’i, “Görme güdümlü programlamaya cevap verecek, örnekleri hızlı bir şekilde toplama, tasnif etme ve analiz için giriş modülüne yükleme yapacak doğal olarak güvenli, kullanımı kolay bir çözüme ihtiyacımız vardı. Universal Robots’un iş birliğine dayalı robotları bu kriterleri karşıladı” diyor.

ur5-collaborative-robot-handles-bloodsamples-at-gentofte-hospital_498x280

collaborative-robots-from-ur-handles-blodsamples-at-gentofte-hospital_498x280

 

L'Oréal Universal Robots ile esnekliğine hız kazandırdı

L'Oréal, pazarın ihtiyaçlarını karşılama konusunda esnek ve çevik olma yeteneğine Universal Robots ile hız kazandırdı. Dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan L'Oréal’in, Pune'daki Hint tesisindeki işçileri ciddi bir ergonomik riskle karşı karşıya kalmıştı. Universal Robots’un iş birliğine dayalı robotlarının otomatik paletleme için kullanılmasının verimli olduğu, ergonomik riski tamamen ortadan kaldırdığı ve çeşitli uygulamalar için atölyedeki dağıtımda esneklik sağladığı görüldü. İş birliğine dayalı, periyodik bakım gerektirmeyen, işçi dostu robotlar, palet değişiminde harcanan zamandan yüzde 5 Genel Ekipman Verimliliği (OEE) iyileşmesi sağladı.

loreal-packaging-6

Tek düğmeyle farklı uygulamaya geçilebiliyor

L'Oréal Hindistan Üretim Birim Müdürü, “Aynı görevi yapan ancak farklı vardiyalarda çalışmaya gelen çalışanlarımız var. Bu nedenle, vardiya değiştiğinde, hattın verimliliği de etkileniyordu. Ancak Universal Robots cobot'ları tek bir tıkla işlem doğruluğunu artırdı. Daha önce başka bir uygulamaya geçmek için kurulum 60-70 dakikamızı alıyordu ve farklı ayarlarımız vardı. Cobot’lar sayesinde artık bir düğmeye basarak farklı bir uygulamaya geçebiliyor ve esnek üretim yapabiliyoruz” diyerek elde ettiği avantajları anlattı.

loreal-cobots-palletizing-india

UR LOREAL 2

 

TCI, rekabet edebilmek için otomasyona geçti

Yeni Zelanda'nın en büyük plastik enjeksiyon şirketlerinden biri olan Auckland merkezli TCI, 20 yılı aşkın bir süredir geniş bir endüstri yelpazesi için ürünler üretiyor. Enstrümantasyonda, navigasyonda, kurtarmada ve haberleşmede kullanılan bina bileşenlerinden, çok çeşitli perakende ürünlerine kadar faaliyet gösteren şirket, rekabet edebilmek için daha düşük maliyetli ve otomatik bir üretim süreci sunmak üzere Universal Robots’un iş birliğine dayalı UR3 ve UR5 robotlarını etiketleme ve montaj uygulamalarında kullanmaya başladı. TCI, sadece daha yüksek düzeyde bir kalite güvencesi ve personelini daha yaratıcı işlerde kullanabilme becerisi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda maliyetleri düşürecek bir çözüm istedi.

TCI FACTORY SHOOT 1

Kolaboratif robotlarla 7/24 üretim

Beş kilograma kadar yük taşıma kapasitesine ve 850 mm'ye kadar olan bir erişim yarıçapına sahip UR5 robot, tekrarlayan ve tehlikeli işleri veya alma-bırakma, test etme gibi uygulamaları başarıyla yerine getirdi. TCI Genel Müdürü, “Robotların kurulumu kolaydı ve yeniden programlama sadece birkaç dakika sürdü. Diğer yandan, bizim için en önemli noktalardan biri, üretimi durdurabilecek insan kaynaklı faktörler konusunda endişelenmeden üretimin 7/24 devam edebileceğini garanti altına almaktı” diyerek Universal Robots ile iş birliğinin gerekçelerine işaret ediyor.

 

İlac, kimya ve kozmetik sektöründe iş birliğine dayalı robot yüksek kalite sağlıyor

 

Paylaş

Kandan Özgür Gök

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği ve ikinci ana dal olarak Makine Mühendisliğinden 2003 yılında mezun olan Kandan Özgür Gök, 2011’de Gebze Teknik Üniversitesinde İşletme üzerine MBA yaptı. Bir süre yurtdışı tecrübesinin ardından Türkiye’ye dönerek sektörün önde gelen yerli ve uluslararası robotlu otomasyon şirketlerinde farklı pozisyonlarda çalışan Gök, yaklaşık 15 yıldır robotik otomasyon, mekatronik, pnömatik, hidrolik konularında uzmanlaştı. Dünyanın bir numaralı robot üreticisi Universal Robots’un Türkiye merkezini kurma görevini 2017 sonuna doğru üstlenen Gök, aynı zamanda Yunanistan, İsrail ve Ortadoğu Ülkeleri’nin sorumluluğunu üstlendi. Kandan Özgür Gök, 2019 Temmuz ayında Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticiliği’nden Türkiye ve MEA Ülke Müdürlüğü’ne atanarak Universal Robots’un insan makine iş birliğine dayalı çalışma konsepti ve ileri teknolojisiyle çeşitli endüstri kollarında kullanıcılara önemli avantajlar sağlayan çalışmalarını yürütmeye ve yaygınlaştırmaya devam edecek.

Etiketler

UR 5 cobot robot İş birliğine dayalı robot Robotik otomasyon paletleme hızlı kurulum alma-yerleştirme paketleme-paletleme alma-bırakma kolay kullanım hızlı yatırım geri dönüşü insanla iş birliği periyodik bakım montaj cobotun avantajları ilaç kimya UR5 cobot etiketleme iş birliğine dayalı kolay kurulum UR3 cobot

İlgili Blog Gönderileri

02.Kas.2020 10:54:19 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

Kolaboratİf robotlar, koronavİrüsle mücadeleye yardım edİyorlar

26.Eki.2020 07:41:51 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

COBOT'LARIN ADAPTASYONU, İŞ SÜREKLİLİĞİ VE MAKİNE BESLEME

23.Eki.2020 10:43:45 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

Kolaboratİf robotlar gıda üretİmİnde verİmlİlİk ve hİjyen güvenlİğİ sağlıyor

12.Eki.2020 13:34:20 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

KOLABORATİF ROBOT NEDİR? HANGİ SEKTÖRLERDE VE HANGİ UYGULAMALARDA KULLANILIR?

Yorumlar

  • Privacy policy
  • Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 8993 8989
  • sales@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2021