Close
Choose your language
 
Ana sayfaya geri dön
Önceki
Sonraki

endüstrİ 5.0 çağında güvenlİk ve uygunluk değerlendİrmelerİ

15.Kas.2018 12:34:40 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY / 0 Yorumlar Paylaş
Safety-and-compliance-considerations-in-the-age-of-Industry-5.0

ENDÜSTRİ 5.0 ÇAĞINDA OTOMASYON YATIRIMLARI ARTIYOR

Uluslararası data şirketi IDC’ye göre, inovasyon süreçlerine yapılan yatırımla kıyaslandığında daha somut faydalar ve açık bir yatırım getirisi (ROI) sunduğu için üretimde otomasyon yatırımına ilgi artıyor. Özellikle ücretlerin arttığı ülkelerde şirketler, bir yandan yüksek ücretler garanti ederken diğer yandan da rekabet edebilmelerini sağlayacak hızlı verimlilik arayışı içinde olacaklar. 

İNSAN-MAKİNE ETKİLEŞİMİNE DAYALI İŞ YERİ MODELİNDE GÜVENLİK İHTİYACI ÖNEMLİ HALE GELİYOR

İnsan ve makinenin akıllı fabrika alanında birlikte çalıştığı Endüstri 5.0 vizyonuna yaklaştıkça, bu durum çalışanların cıvatalama, paketleme ve paletleme görevi gibi çok-fonksiyonlu araçlar olarak kullandığı ‘cobot’larla yan yana çalıştığı bir sahneyi resmediyor. Bu yeni iş yeri türünün güvenlik ve uyumunu göz önünde bulundurma ihtiyacı da her şeyden önemli hale geliyor. Universal Robots’un iş birliğine dayalı cobot’ları tüm sektörlere güvenlik avantajı sunuyor.

A-vast-majority-of-UR-robots-operate-outside-safety-enclosures

 

UR AKADEMİ SAYESİNDE İŞ YERİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK ÇOK KOLAY

Üretici firmaların yüzde 85’inde çalışan iş gücünün 2020 yılına kadar imalatta yaygın olacağı göz önünde bulundurulduğunda, bu tür çalışma ortamının güvenliğini sağlamak özellikle hayati önem taşıyor. Dünya çapında üretim süreçlerinin değişen doğası göz önüne alındığında, iş birliğine dayalı cobot sistemlerinde çalışanların güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin yeni kılavuzlar, Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO) tarafından Şubat 2016’da yayımlandı.

ISO/TS 15066 önerileri, ISO 10218 ‘Endüstriyel Robotlar için Güvenlik Gereksinimleri’ standardını desteklemek adına ek bir belge olarak geliştirildi. ISO/TS 15066, iş birliğine dayalı cobot’ları kurarken robotik hücrelerin entegratörlerinin risk değerlendirmesi yapmasına yardımcı olmayı hedefleyen bilgilendirici bir belge olma özelliği taşıyor. UR Akademi’de sunulan ücretsiz eğitim modülleri, güvenlik bölgelerinin nasıl kurulacağı konusunda etkileşimli eğitici dersler sunuyor. 

UR Akademi için www.universal-robots.com/tr/akademi/

 

UR Academysheets

 

COBOT'LAR BİR ENGELLE KARŞILAŞTIĞINDA OTOMATİK OLARAK DURARAK GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

İş birliğine dayalı cobot üretiminde dünya lideri olan Universal Robots, robotların sadece uyumluluk standartlarını karşılamakla kalmayıp, aynı şekilde bir sonraki seviyeye kadar güvenlik sağladıklarını da garanti ediyor. Universal Robots teknolojisi, tüm dünyada şirketler için üretkenliği ve süreç yeniliğini ilerletmeye yardımcı oluyor. Universal Robots’un patentli güvenlik sistemi içerisine yerleştirilen gelişmiş güvenlik fonksiyonları sayesinde, cobot’lar dünya çapında kurulu binlerce uygulamanın çoğunda koruma kafesi olmadan (risk değerlendirmesine tabi) çalıştırılabiliyor. Kuvvet sınırlama güvenlik sistemi, Universal Robots cobot’larının rotalarında engellerle karşılaşmaları halinde otomatik olarak çalışmayı durdurmalarını sağlıyor.

partnerUR

 

UNIVERSAL ROBOTS'UN GÜVENLİK SİSTEMLERİ PATENTLİ VE AYARLANABİLİR

Universal Robots’un patentli ayarlanabilir güvenlik sistemi, endüstriyel bir robot uygulanmasında karşılaşılan risklerin azaltılması için kullanıcıların bir dizi parametreyi ayarlayabilmesini sağlıyor. Bunların arasında, yaralanma riskini azaltmak için robotun kuvvetini, hızını, gücünü veya momentumunu sınırlamak; güvenlik sınırlarını kullanarak çalışma alanını kısıtlamak yer alıyor. Örneğin, personelle temas olasılığını en aza indirmek için işçi yanında çalışırken Universal Robots cobot’larının hızı azaltılabiliyor.

 

demo

Kolay programlanan iş birliğine dayalı robotların (kolaboratif robot ya da cobot’lar) yetişmiş personel açığını kapatmanıza ve fabrikanızı robotik otomasyona geçirmenize nasıl yardımcı olduğunu merak ediyor musunuz? Hazırlanan e-kitaplarımız sayesinde cobot’ların ne gibi avantajlar sağlayacağını öğrenebilirsiniz.

https://www.universal-robots.com/tr/e-kitaplar/

otomasyondayetenekacigi_cover

Paylaş

UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

Dünyanın bir numaralı kolaboratif robot üreticisi Universal Robots, gelişmiş özellik ve ileri teknolojisiyle iş birliğine dayalı çalışan robotlarıyla sunduğu uygun maliyet, güvenli kullanım, hızlı kurulum, sınırsız entegrasyon, kolay programlama, hızlı yatırım geri dönüşü ve esnek üretim avantajlarıyla küçük ve ortak ölçekli şirketlerden büyük ölçekli çok uluslu şirketlere kadar otomasyonu herkes için erişilebilir hale getiriyor. İnanıyoruz ki hangi ölçekte olursa olsun, süreç odaklı işletmeler iş birliğine dayalı robot teknolojisini tüm yönleriyle fayda sağlayarak kullanabilir. Universal Robots kolaboratif robotları, verimliliği artırmaya, iş yerindeki güvenli çalışma ortamı sağlamaya ve çalışan memnuniyetini artırmaya yardımcı olmak için her düzeydeki üretim personelinin kullanabileceği gelişmiş son teknoloji araçlardır. Universal Robots cobot'ları, gerçek anlamda esnek otomasyon sunuyor. Esnek iş gücü, hızlı değişimlere ve artan talebe hızlı bir şekilde uyum sağlamanıza yardımcı olur. İş birliğine dayalı robotlar, tüm sektörlerde sınırsız uygulamada kullanılabilir, ihtiyaca göre üretim hattının değişik yerlerine taşınabilir ve yeniden kolayca programlanabilir.

Etiketler

cobot UR Akademi İş birliğine dayalı robot Endüstri 5.0 universal robots akademi

İlgili Blog Gönderileri

02.Kas.2020 10:54:19 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

Kolaboratİf robotlar, koronavİrüsle mücadeleye yardım edİyorlar

26.Eki.2020 07:41:51 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

COBOT'LARIN ADAPTASYONU, İŞ SÜREKLİLİĞİ VE MAKİNE BESLEME

23.Eki.2020 10:43:45 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

Kolaboratİf robotlar gıda üretİmİnde verİmlİlİk ve hİjyen güvenlİğİ sağlıyor

12.Eki.2020 13:34:20 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY

KOLABORATİF ROBOT NEDİR? HANGİ SEKTÖRLERDE VE HANGİ UYGULAMALARDA KULLANILIR?

Yorumlar

  • Privacy policy
  • Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 8993 8989
  • sales@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2023