Robot teknolojilerine olan ilgi tüm sektörlerde olduğu gibi elektrik-elektronik sektöründe de artıyor. IFR (Uluslararası Robot Federasyonu) 2018 Raporu verilerine göre; robot satışları yüzde 30 artarak 381 bin 335 adede ulaştı. 2017’deki bu büyümenin ana itici sektörleri yüzde 55 oranıyla birinci sırada metal endüstrisi olurken, yüzde 33 oranıyla ikinci sırada elektrik-elektronik endüstrisi oldu. 2015’ten bu yana tüm dünyada büyük ivme yakalayan elektrik-elektronik endüstrisi, özellikle Çin, Japonya, Güney Kore gibi Asya pazarında hızlı bir ilerleme kaydetti.
Elektronik endüstrisinde her manuel iş otomatikleştirilebiliyor
Universal Robots’un insanla iş birliğine dayalı hafif kolaboratif robotları, yerden tasarruf sağlıyor, elektrik-elektronik ve teknoloji sektöründeki üretim düzenini değiştirmeden birden çok üretim hattına kolayca tekrar konumlandırılabiliyor. Universal Robots’un kolaboratif robotları, hemen hemen her türlü manuel işi otomatikleştirmede esneklik kazandırırken, bir yıldan daha az sürede yatırım geri dönüşü sağlayarak üretime katma değer yaratıyor. Büyük ölçekli firmalarda olduğu gibi KOBİ’ler için de esnek üretimi herkes için ulaşılabilir hale getiriyor.
Kolaboratif robotlar elektrik-elektronik ve teknoloji sektörünün hangi alanlarında kullanılıyor?
Universal Robots’un az yer kaplayan, periyodik bakım masrafı gerektirmeyen, düşük enerji tüketimi ve tüm eksenlerinde ±360 derece hareket kabiliyetine sahip kolaboratif robotları elektrik-elektronik ve teknoloji sektöründe farklı uygulamalarda önemli avantajlar sağlıyor. Kolaboratif robotlar aydınlatma, elektrik-elektronik ürünleri, cep telefonları, bilgisayarlar, test cihazları, sesli-görsel vs. her türlü elektrik- elektronik ürünün üretimine hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebiliyor. Sıklıkla montaj, cıvatalama, yapıştırma dağıtma, taşıma, alma bırakma, kalite kontrol, süreçlerinde başarıyla insanla beraber güvenle (risk analizine bağlı olarak) kullanılarak esnek, kaliteli ve sürdürülebilir üretim sağlanıyor. Hızlı üretim değişikliklerine cevap verilebiliyor.
Üretim hatları yeni ürünlere hızla uyarlanıyor
Universal Robots’un kolaboratif robotları, elektronik devrelerin önemli bir bileşenlerinden olan PCB’lerdeki (Baskı Devre Kartı) parçaları, ±0,03 mm’den ±0,1 mm’ye kadar hassasiyetle ayarlayabiliyor, monte edip sabitleyebiliyor. Robotların tasarımdan, uygulama, kurulum, üretim, işletme ve bakıma kadar tüm aşamalar için teknoloji sektörünün değişen koşullarına çabucak adapte olması gerekiyor. Universal Robots’un kolaboratif robotlarını esnek biçimde kullanılmak üzere konumlandırarak üretim hatlarını yeni ürünlere hızla uyarlamak mümkün oluyor.
Hızlı yatırım geri dönüşüyle Universal Robots cobot'ları maliyetleri düşürüyor
Elektrik-elektronik ve teknoloji sektöründe alma-bırakma, cıvatalama, lehim, delik delme, dağıtma, montaj gibi uygulama alanlarında da kullanılan Universal Robots robotları, karmaşık işleri yerine getirirken, çalışanların yaralanma riskini azaltıyor. Robotik otomasyona geçmeden önce cobot için yapılacak yatırımın maliyeti şirketlere başta yük olarak görünebilir. Oysa ki şirketler, üretim sürecinde cobot kullanarak üretkenlik ve kârlılıkta artış, doğru istihdam konumlamasıyla zaman yönetiminde iyileşme ve fire malzemelerde azalmayı dikkate aldığında; robot teknolojisine yaptıkları yatırımın çok kısa sürede geri dönüşünü sağlayabiliyorlar. Böylelikle en baştan yatırım maliyeti ve işletme maliyeti düşüyor. Cobot’lar özellikle geleneksel robotlarla kıyaslandığında, daha hızlı yatırım geri dönüşü sağlıyor. Ayrıca, ürünler üretim hattında, insan etkileşimi veya kontaminasyon olmaksızın taşınabiliyor. Hızlı yatırım geri dönüşüyle maliyetleri düşürüyor. Daha fazla bilgi edinmek ve işleri otomatikleştirmede hangi robotun doğru olduğunu öğrenmek için aşağıdaki linkte bulunan örnekleri inceleyebilir veya yerel distribütörünüzle irtibata geçebilirsiniz. https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/