UnIversal Robots cobot'larI tüm alanlarda kullanılabİlİyor
KAYNAKTAN MONTAJA, MAKİNE BESLEMEDEN LABORATUVAR ANALİZİNE KADAR TÜM UYGULAMALARI KOLABORATİF ROBOTLAR YAPIYOR
Universal Robots cobot'ları, her ölçekten üreticilere esnek otomasyon imkânı sunuyor. Montajdan boyamaya, vidalamadan etiketlemeye, paketlemeden cilalamaya, enjeksiyon kalıplamadan kaynağa kadar aklınıza gelebilecek her türlü uygulama için kolaboratif robot teknolojimiz üretimde daha fazla verimlilik elde etmenize ve kalitenizi sürdürmenize yardımcı olur, küresel pazarda rekabet edebilmenizi sağlar. Üretim kapasitelerinizi artan kalite, süreklilik ve üretim hızıyla birlikte genişletir.
Universal Robots’un oldukça kolay programlanan, esnek, dayanıklı, yüksek hassasiyete sahip çok amaçlı kullanılabilen kolaboratif robotları, tüm sektörlerin otomasyona geçmesine imkân tanıyor. Universal Robots, geniş distribütör ağı ve sistem entagratörleri ile ister büyük ister küçük boyuttaki her işletmeye özel çözümler sağlayabiliyor. Universal Robots kolaboratif robotlarıyla alma-bırakma, makine besleme, CNC besleme, paketleme, paletleme, etiketleme, kalite kontrol, montaj, çapak alma, parlatma ve cilalama, enjeksiyon kalıplama, cıvatalama, laboratuvar analiz ve testi, yapıştırma ve dağıtma, kaynak uygulamaları ve buna benzer pek çok uygulama yapılıyor.
TEKRARLAYAN ALMA VE BIRAKMA İŞLERİNİ UR COBOT’UYLA OTOMATİKLEŞTİREREK ÜRETİMİNİZE DEĞER KATIN
Tekrarlayan alma-bırakma uygulamaları, Universal Robots’un yüksek hassasiyetteki cobot’ları ile üretim hiç kesintiye uğramadan yapılabiliyor. UR+ Tak Çalıştır ve Üretime Başla! konseptindeki tutucu, kamera vb. ekipmanlarla donatılmış kolaboratif robotlar pek çok alma-bırakma işlemini otonom yapabiliyor.
Aynı hareketi saatler boyunca aynı hassasiyette sürekli tekrar etmek insanüstü yetenekler gerektirir. Bu nedenle yineleyen alma ve bırakma işlerini yerine getirmek için Universal Robots iş birliğine dayalı robotlarını kullanın, doğruluğu arttırın ve fireyi azaltın. UR robotu, birçok alma ve bırakma uygulamasını bağımsız bir şekilde yürütebilir, böylece çalışanlarınız eve gittiğinde bile envanter tutulmasını sağlayabilirsiniz. Cobot, yinelenen işlerin programlarını tekrar tekrar kullanabilir. Herkes tarafından kullanımı ve programlanması kolay arayüzüyle UR cobot’ları, düşük hacimli üretim veya dar alandaki üretim için mükemmel bir seçenektir. Alma-bırakma robotları, verimlilik ve esneklik anlamında avantaj sağlayarak çalışanlarınızın daha önemli işlerle ilgilenmesine imkân yaratır.
MAKİNE BESLEME UYGULAMALARINI KOLABORATİF ROBOT İLE YAPIN, ÇALIŞANLARI TEKRARLAYAN İŞLERDEN KURTARIN
Tekrar eden, zor ya da riskli makine besleme uygulamaları Universal Robots’un cobot’larının esnek konumlandırmasıyla otomatik hale geliyor, çalışanlar katma değeri yüksek işlere yönlendiriliyor.
Makine besleme, tekrarlamalı ve sıkıcı bazen de riskli bir iş olabilir. Bir kolaboratif robot, makine beslemede görevli çalışanları tekrarlayan, zor ya da riskli işlerden kurtarır, böylece şirketinize değer katacak işler için zaman kalır. Cobot, hızlı ve esnek biçimde konumlandırılarak üretim hatları yeni ürünlere hızlıca uyarlanabilir. Kendini sektördeki diğer robotlara göre çok daha hızlı bir şekilde amorti eden kolaboratif robotlar, işinize değer katar.
Cobot kullanımı, ağır makinelerin yakınında çalışmaya bağlı yaralanma riskini azaltırken hızı ve süreç kalitesini iyileştirir. Robotik otomasyona sahip makine besleme uygulamasında cobot’un bir insanla temas etmesi durumunda, patentli teknolojimiz temas anındaki kuvvetleri sınırlandırır. UR robotları, ayrıca robotun çalışma alanına bir insan girdiğinde düşük modda çalışacak ve o kişi alanı terk ettiğinde tam hıza geri dönecek şekilde programlanabilirler.
Universal Robots kolaboratif robotu çoğu makine besleme uygulamasını otomatik hale getirecek şekilde kullanılabilir. Yerden tasarruf sağlayan robot ayrıca hızla programlanabilir ve farklı makinelerle birlikte kullanılabilir. Düşük hacimli üretimler veya değişen iş akışları ve operasyonel kurulumlar için mükemmel bir seçenektir. Cobot’unuzu tutucu, kamera vb., Universal Robots+ ürünleriyle üretim gereksinimleriniz doğrultusunda özelleştirilebilirsiniz.
CNC BESLEME UYGULAMALARINIZDA COBOT KULLANIN, VERİMLİLİĞİ EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKARIN
CNC besleme işlemleri Universal Robots cobot’ları ile otomatikleştiriliyor, üretim performansı artırılıyor. Bir cobot’u farklı CNC tezgahlara kolayca konumlayarak esnek üretim yapma imkânı sağlanıyor.
Universal Robots cobot’larını birçok CNC uygulamasında kullanın, üretim hızını arttırın. Yerden tasarruf sağlayan CNC robotu farklı makinelerle ve görsel yönlendirme gibi çevre sistemleriyle birlikte kullanılabilir. Cobot’lar, operatörlerin CNC makinesi gibi ağır makinelerin yakınında çalışmaya bağlı yaralanma riskini azaltır. Hız ve hassasiyetle birlikte güvenlik ve kaliteyi de iyileştirin. CNC robot kolları önemli çevresel etkiye ve sıcaklık değişikliklerine dayanabilir.
Universal Robots, üretimlerini optimize etmek isteyen küçük işletmelere geleceğe yönelik bir yatırım fırsatı sunar. İş akışınız değişirse UR robot, küçük boyutu ve hafif tasarımı sayesinde yeni iş gruplarına hızlı ve kolay bir şekilde tekrar konumlandırılabilir. CNC robot kolu CNC otomasyonlu makine kurulumu için yeni proseslerde hızlı ve kolay kurulabilir, böylece az adetli üretim veya hızla bir uygulamadan diğerine geçişlerin söz konusu olduğu işlerde size neredeyse her manuel işi otomatikleştirme esnekliği kazandırır.
Universal Robots; konvansiyonel robot programlama, kurulum ve özel oluşturulan korumalı iş hücrelerine bağlı ekstra maliyetler olmaksızın şirketlerin gelişmiş CNC robotik otomasyonun tüm avantajlarına erişmelerini sağlar ve işletme maliyetlerinizi düşürür. Kaydedilen en hızlı yatırım getirisi 34 gündür. Bu süre, robot sektöründe en hızlı sürelerden biridir.
PAKETLEME-PALETLEME ve ETİKETLEME UYGULAMALARINIZDA COBOT KULLANIN, DOĞRU VE STANDARTLARA GÖRE TESLİMAT YAPIN
Az yer kaplayan, düşük enerji tüketimi ve tüm eksenlerinde 360 derece dönüş kabiliyeti ile cobot’lar paketleme, paletleme ve etiketleme süreçlerinde önemli avantajlar sağlıyor. Kolay programlama ve esnek konumlandırma ile dar alanlarda dahi üretimde başarıyla uygulanıyor.
Paketleme, paletleme ve etiketleme operasyonunuzu kolay, hızlı ve daha verimli kılacak robotik otomasyona geçerek çalışanlarınızı tekrarlayan işlerden ve ağır kaldırmaktan kurtarabilirsiniz. Her ortamda kullanabileceğiniz Universal Robots kolabortif robotları, artan yeni ürün paketleme maliyetleri ve kısalan ürün yaşam döngüleriyle mücadele etmenize yardımcı olur. Operasyonlarınızda ihtiyaca göre tekrar programlayarak konumlandırabileceğiniz cobot’lar iş akışınız değişse de paketleme, paletleme ve etiketleme uygulamalarınızı yeni işlere hızlı ve kolaylıkla adapte edilebileceğiniz bir yapıdadır. Çok farklı makineyle birlikte kullanılan iş birliğine dayalı robotlar çalışanları ergonomik açıdan elverişsiz, tekrarlayan işlerden kurtararak güvenli çalışma ortamları sağlar. Yetişmesi gereken teslimatların olduğu yoğun dönemlerde, UR robotları 7/24 çalışarak işiniz için kesintisiz verimlilik sağlar.
HASSASİYET VE SÜREKLİLİK İSTEYEN KALİTE KONTROL UYGULAMALARINDA COBOT KULLANIN, YÜKSEK ÜRÜN KALİTESİNİ KORUYUN
Hassasiyet ve süreklilik isteyen kalite kontrol uygulamalarında kolay programlanan Universal Robots’un cobot’larını kullanarak tutarlı ve yüksek ürün kalitesi garanti etmek mümkün. Kolaboratif robotlar kamera, sensör vb. kalite kontrol cihazlarıyla entegre çalışarak kalitede süreklilik ve izlenebilirlik sağlıyor.
Hassasiyet ve süreklilik projenizin başarısının anahtarı ise bir cobot aradığınız bir çözüm olabilir. Bir robot, küçük sapmalar olmakla birlikte kesin süreçler ve önceden tanımlanmış iş akışlarını her seferinde tutarlı şekilde ve tekrar tekrar izleyerek, çalışma veya analiz için en iyi koşulları sağlar.
Aynı hareketi saatler boyunca aynı hassasiyette sürekli tekrar etmek çalışanlar için her zaman mümkün olmayabilir. Bu sebeple UR cobot’larının hassas tekrarlanabilirlik özelliğiyle kalite kontrol uygulamalarını otomatikleştirmek için kullanmak doğru bir çözümdür. Görsel kameralı bir endüstriyel robot kolu tahrip edici olmayan testler ve 3 boyutlu ölçümler için de kullanılabilir, böylece daha ileri derecede ürün kalite güvencesi verir. Kusurlu ve arızalı parçaları paketlemeden veya sevkiyattan önce objektif olarak tanımlayıp belirleyebilir.
Çalışanlarınızı tekrarlayan işlerden iş birliğine dayalı robotlar kullanarak kurtarın ve kalite kontrol süreçlerinizdeki verimliliği arttırın. Kalite kontrol robotu yeni üretim süreçlerine hızlı ve kolayca taşınabilir, böylece düşük hacimli veya hızla bir uygulamadan diğerine geçişin söz konusu olduğu işlerde, size neredeyse her manuel işi otomatikleştirme esnekliği kazandırır.
UNIVERSAL ROBOTS KOLABORATİF ROBOTLARLA MONTAJ SÜRELERİNİ AZALTIP ÜRETİM HIZINI ARTTIRIN VE KALİTEYİ İYİLEŞTİRİN
Universal Robots kolaboratif robotlarıyla montaj hattındaki süreleri azaltarak üretim hızı ve adetler artırılırken, kalite iyileştiriliyor ve süreklilik sağlanıyor. Doğru adaptör mekanizmaları sayesinde, kolaboratif robotlar plastik, ahşap, metal veya diğer malzemelerin montajını gerçekleştirebiliyor.
Montaj robot kullanımı, ağır makinelerin yakınında çalışmaya bağlı yaralanma riskini azaltırken hızı ve üretim sürecinin kalitesini iyileştirir. Cobot’un bir insanla temas etmesi durumunda, Universal Robots’un patentli teknolojisi temas anındaki kuvvetleri sınırlandırmaya ya da cobot’un durmasına imkân sağlıyor. UR robotları, ayrıca robotun çalışma alanına bir çalışan girdiğinde düşük modda çalışacak ve o kişi alanı terk ettiğinde tam hıza geri dönecek şekilde programlanabilirler.
Anlaşılması ve kullanılması kolay, yazılımı en deneyimsiz kullanıcının dahi programlamanın temel ilkelerini kısa sürede kavramasına ve robotu gereken konuma taşıyarak programlama noktalarını ayarlamasına imkân verir.
Tekrar eden işlerden kaynaklı oluşan ağrı ve iş kazaları nedeniyle meydana gelen yaralanmaları azaltmak için operatörler yerine cobot’ları kirli, tehlikeli ve sıkıcı işlerde kullanabilirsiniz. Tüm dünyadaki binlerce UR robotunun çoğunluğu herhangi bir güvenlik önlemi olmaksızın (risk değerlendirmesinden sonra) operatörlerin yanı başında çalışıyor. UR robotu çoğu montaj uygulamasında kullanılabilir. Yerden tasarruf sağlar ve farklı makinelerle birlikte kullanılmak üzere hızlı bir şekilde tekrar programlanabilir. Üretim kapasitelerinizi Universal Robots cobot’larıyla artan kalite, istikrar ve üretim hızı ile birlikte genişletin.
ÇAPAK ALMA, PARLATMA, CİLALAMA VE ZIMPARALAMA UYGULAMALARINDA COBOT’LA DOĞRU KUVVETİ UYGULAYIN, KALİTEYİ YAKALAYIN
Cilalama, parlatma ve zımparalama uygulamalarında insan-robot iş birliğine dayalı Universal Robots robotları ile doğru kuvveti uygulayarak istenilen kalite yakalanabiliyor. Cobot’taki entegre Kuvvet/Tork sensörleri ile kalitede sürdürülebilirlik garanti ediliyor.
Çapak alma, cilalama, parlatma ve hatta zımparalama işleri özel ve sıklıkla narin bir dokunuş gerektirir. Bir iş parçasına belirli miktarda bir kuvvet uygulama becerisi değerli bir beceridir ve Universal Robots robotlarında standart olarak sunulurken diğer üreticilerde ilave bir teknoloji olarak gelir. Dahili ayarlanabilir kuvvet modu bulunan bir Universal Robots kolaboratif robot kullanarak önceden tanımlı eksenlerde belirli miktarda tork uygulayarak kavisli ve pürüzsüz yüzeylerde bile çapak alma, cilalama, parlatma ve zımparalamada kaliteyi sağlayın. Programlama yapısının bir parçası olan kuvvet kontrolü istenilen kuvvet değerine göre cobot’unun anlık olarak yeniden pozisyonunu düzenlenmesi esnekliğini sunar.
Universal Robots kolaboratif robotlarıyla çapak alma, cilalama, parlatma ve zımparalama uygulamalarında öngörülebilir yüksek kaliteyi garanti edin, çalışanları ergonomik açıdan elverişsiz ve yorucu işlerden kurtarın.
KOLABORATİF ROBOTLARLA PROTOTİPLEME VE KISA SÜRELİ İMALAT İŞLERİNDE ENJEKSİYON KALIPLARININ SERİ VE HASSAS BİR ŞEKİLDE TAŞINMASINI SAĞLAYIN
Enjeksiyon kalıplama makineleri ile doğrudan bağlantı kurulabilen cobot’lar, prototip üretme ve kısa süreli üretimde enjeksiyon kalıplarının insansız ortamda dahi kullanılabilmesine imkân sağlıyor.
UR endüstriyel robotları enjeksiyon kalıplama uygulamaları dahil plastik ve polimer üretiminin tüm alanlarında kullanılabilir. Birçok uygulamayı bağımsız bir şekilde yürütebilir, böylece çalışanlarınız eve gittiğinde bile işletmenizin kalıplama işlemini gerçekleştirmesini sağlar. Cobot ile enjeksiyon kalıplama makinesi operatörlerini fiziksel olarak zorlayıcı, tekrarlayan işlerden kurtarın ve yaralanma riskini ortadan kaldırın.
Daha fazla bağlantı ve esneklik için Euromap 67 (enjeksiyon kalıplama makinesine kablolu bağlantı dahil) tüm UR robotlarında alternatif olarak kullanılabilir bir seçenektir. Euromap 67 ile cobot ve enjeksiyon kalıplama makinesi arasındaki iletişim sinyallerinin yanı sıra kolay ve hızlı programlama sağlayan kullanıcı dostu şablonlar elde edersiniz.
KOLAROBATİF ROBOTLARIYLA VİDALAMA VE SIKMA UYGULAMALARINI HASSAS YAPIN, KALİTEDE SÜREKLİLİK SAĞLAYIN
Cıvatalama uygulamalarında aşırı sıkma riskini azaltarak ve hangi proje olursa olsun her zaman istenilen sıkma oranını sağlayarak ürünlerde kalite ve sürekliliği artırmak mümkün oluyor. Universal Robots’un güvenli ve iş birliğine dayalı çalışan robotlarının benzersiz kuvvet kontrolü ile vidalama ve sıkma işlemleri otomatik hale getiriliyor, üretim adetlerinde ve kalitede süreklilik sağlanıyor. İş birliğine dayalı güvenli çalışma kabiliyetiyle montaj işlerinde çalışanlar cobot’la yan yana çalışabiliyor. Cıvatalama uygulamaları için UR3 ve UR3e 6. ekseninde sonsuz rotasyon imkânı tanıyor. Robotun benzersiz kuvvet kontrolü ile birleştiğinde, bu durum maliyetli tork kontrollü cıvatalama ekipmanına ihtiyaç olmaksızın robotun doğrudan cıvatalama uygulamasını gerçekleştirmesini sağlıyor.
Bir cobot, küçük sapmalar olmakla birlikte kesin işlemler ve önceden tanımlanmış iş akışlarını saatler boyunca tamamen aynı hassasiyet ve aynı hızda her seferinde tutarlı şekilde ve tekrar tekrar yapabiliyor.
LABORATUVARLARDAKİ ZAHMETLİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİ COBOT’LARLA OTOMATİKLEŞTİRİN, 7/24 ÇALIŞMA İMKÂNI YAKALAYIN
Esnek konumlandırma, dar alanda çalışma ve laboratuvar çevre birimlerinin kesintisiz entegrasyonunu gerektiren laboratuvar test ve analiz projeleri Universal Robots cobot’uyla otomatikleştiriliyor, 7/24 çalışma imkânı sağlanıyor.
Uzun süren laboratuvar ve bilimsel araştırma çalışmalarınızda zaman açısından hassas test ve analiz için Universal Robots cobot kullanın, 7/24 çalışma imkânıyla kesin esneklik sağlayacak şekilde sisteminizi özelleştirin. Aradığınız hassasiyet ve süreklilik ise bilimsel çalışmalarınızda veya analizlerinizde hassas çalışmalarınızı otomatikleştirmek için kolaboratif robotlar en iyi koşulları sağlar. Analiziniz ve test süreçlerinizde cobot’larla tutarlılığı arttırarak çalışanlarınızı tekrar eden işlerden kurtarın. Analiz ve test robotu yeni üretim süreçlerine hızlı ve kolayca taşınabilir, böylece hızla bir testten diğerine geçişin söz konusu olduğu işlerde, size neredeyse her manuel işi otomatikleştirme esnekliği kazandırır.
YAPIŞTIRMA, DAĞITMA VE KAYNAK UYGULAMALARI İÇİN UNIVERSAL ROBOTS COBOT KULLANARAK HASSASİYETİ ARTTIRIN FİRELERİ AZALTIN
Yapıştırma ve dağıtma uygulamaları için esneklik, verimlilik ve serbestlik katan Universal Robots kolaboratif robotu kullanarak hassasiyet ve doğruluk artırılıyor, fire azalıyor. Aynı miktarda yapıştırıcıyı sürekli uygulayarak kaliteyi korumak önemli. Ancak kolaboratif robot kullanımıyla aynı oranda yapıştırıcı uygulanarak kalitede süreklilik sağlanıyor, üretim maliyetleri düşürülüyor ve operasyon optimize ediliyor.
Üstelik görevini tamamlayan robotu üretiminizdeki istediğiniz uygulama alanına taşıyabilir, başka bir amaca uygun hale getirerek tekrar konumlandırabilirsiniz, üretiminizi arttırabilirsiniz.
Evyelerden ve pencerelerden makine ve otomobil parçalarına kadar birçok sektörde yapıştırma ve dağıtma uygulamaları için uygulanabilen cobot, çevrim sürenizi azaltmanıza ve ürünlerinizin kalitesini iyileştirmenize yardımcı olur.
UR robotuyla TIG, MIG, punta, ark, ultrason ve plazma gibi çeşitli türlerde kaynak işlemi yapmak da mümkündür. Üretimin durma süresinin azalması ve az fireli malzeme, iş birliğine dayalı robot kullanmanın birçok avantajından bazılarıdır.
COBOT’LARIN TÜM ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA ÖNE ÇIKAN AVANTAJLARI
-
Universal Robots cobot’lar, her türlü uygulamayı otomatik olarak yapacak şekilde kullanılabilir. Yerden tasarruf sağlayan robot, hızlı bir şekilde yeniden programlanabilir ve farklı makinelerle birlikte kullanılabilir, bu da onu düşük hacimli üretimler veya değişen iş akışları ve operasyonel kurulumlar için mükemmel seçenek haline getirir.
-
Çalışanları ergonomik açıdan elverişsiz, tekrar eden ve riskli işlerden kurtarır ve yaralanma riskini azaltır, iş gücünüzün daha önemli işleri yapmaları için zaman yaratır, güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
-
Bir robotu güvenlik kafesinin dışına çıkarmak eşsiz bir otomasyon esnekliği yaratır. Cobot’ların bir insanla temas etmesi durumunda, patentli teknolojimiz temas anındaki kuvvetleri sınırlandırır. Robotlar, ayrıca robotların çalışma alanına bir insan girdiğinde düşük modda çalışacak ve o kişi alanı terk ettiğinde tam hıza geri dönecek şekilde programlanabilirler.
-
Universal Robots’un kolaboratif robotları hızlı üretim değişikliklerine cevap verilebiliyor. Cobot’lar, yeni proseslerde hızlı ve kolayca kurulumu yapılabiliyor, böylece küçük serilerin veya hızlı değişiklik isteyen süreçler de dahil olmak üzere, size neredeyse her manuel işi otomatikleştirme becerisi kazandırıyor.
-
Cobot, yinelenen işlerin programlarını tekrar kullanabilir.
-
Tüm dünyadaki binlerce UR robotunun çoğunluğu herhangi bir güvenlik önlemi olmaksızın (risk değerlendirmesinden sonra) operatörlerin yanı başında çalışıyor. Universal Robots; konvansiyonel robot programlama, kurulum ve özel oluşturulan korumalı iş hücrelerine bağlı ekstra maliyetler olmaksızın şirketlerin gelişmiş robotik otomasyonun tüm avantajlarına erişmelerini sağlar. İşletme maliyetlerinizi düşürür.
-
İş birliğine dayalı robotlar her manuel işi otomatikleştirme esnekliği kazandırır.
-
Tüm Universal Robots cobot’ları IP-54 onaylıdır. Aşındırıcı sıvı ortamlarında çalışırken korumaya gerek duyarlar.
-
Ortalama 195 günlük kendini amorti etme süresi, robot sanayindeki en hızlı süredir.
Kandan Özgür Gök
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği ve ikinci ana dal olarak Makine Mühendisliğinden 2003 yılında mezun olan Kandan Özgür Gök, 2011’de Gebze Teknik Üniversitesinde İşletme üzerine MBA yaptı. Bir süre yurtdışı tecrübesinin ardından Türkiye’ye dönerek sektörün önde gelen yerli ve uluslararası robotlu otomasyon şirketlerinde farklı pozisyonlarda çalışan Gök, yaklaşık 15 yıldır robotik otomasyon, mekatronik, pnömatik, hidrolik konularında uzmanlaştı. Dünyanın bir numaralı robot üreticisi Universal Robots’un Türkiye merkezini kurma görevini 2017 sonuna doğru üstlenen Gök, aynı zamanda Yunanistan, İsrail ve Ortadoğu Ülkeleri’nin sorumluluğunu üstlendi. Kandan Özgür Gök, 2019 Temmuz ayında Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticiliği’nden Türkiye ve MEA Ülke Müdürlüğü’ne atanarak Universal Robots’un insan makine iş birliğine dayalı çalışma konsepti ve ileri teknolojisiyle çeşitli endüstri kollarında kullanıcılara önemli avantajlar sağlayan çalışmalarını yürütmeye ve yaygınlaştırmaya devam edecek.
İlgili Blog Gönderileri
02.Kas.2020 10:54:19 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY
Kolaboratİf robotlar, koronavİrüsle mücadeleye yardım edİyorlar
26.Eki.2020 07:41:51 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY
COBOT'LARIN ADAPTASYONU, İŞ SÜREKLİLİĞİ VE MAKİNE BESLEME
23.Eki.2020 10:43:45 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY
Kolaboratİf robotlar gıda üretİmİnde verİmlİlİk ve hİjyen güvenlİğİ sağlıyor
12.Eki.2020 13:34:20 / UNIVERSAL ROBOTS TURKEY
Yorumlar