ROBOT TEKNOLOJİSİ YENİ İŞ SAHALARINI ARTIRIYOR
Son dönemlerde robot teknolojisindeki hızlı gelişmeyle beraber insanların işlerini kaybetmeye başlayacağı ve robotların insanların yerini alacağı düşüncesi kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor. İnsanların çalışacağı istihdam yapısında daralmalar ve köklü değişiklikler olacağı iddiası konuşuluyor. Buna göre robotlar pek çok sektörde kullanılmaya başlayacak. Uluslararası araştırmalar ise gelişen robot teknolojisinin yeni iş sahalarını artıracağını açıklıyor. Araştırmalar, insanların işlerini kaybedeceği savına karşı insan-robot etkileşimli bir istihdam modelinin hayata geçeceği öngörüsünde bulunuyor.
COBOT'LAR İNSANLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYOR
Robot teknolojisindeki hızlı ilerleme, üretim yapısını esnek hale getirirken, çalışanları da bu yapıya adapte etmeye ve yeni beceriler geliştirmeye teşvik ediyor. Gelişen robot teknolojisinin insanları işinden edeceği tartışmaları devam ederken, uluslararası araştırmalar da istihdamın bu gelişmeden olumlu etkileneceğini ortaya koyuyor. Uluslararası Robot Federasyonu’nun (IFR) yayınladığı habere göre, örneğin ABD otomotiv endüstrisi, 2010 ve 2015 yılları arasında 60 binden fazla sanayi robotu kurulumu yaptı. Aynı dönemde ABD otomotiv sektöründeki çalışan sayısı 230 bin arttı. Alman otomotiv sektöründe 2010’a kıyasla yaklaşık 14 bin artışla 2015 yılında faaliyete geçen robot sayısı 93 bine yükseldi. Aynı dönemde istihdam yaklaşık 93 bin işten 813 bin işe ulaştı. McKinsey Global Institute’e göre, işlerin yüzde 90’ından fazlası gelecekte tamamen otomatikleştirilemeyecek.

COBOT'LAR İNSANLARI İŞİNDEN ETMİYOR
Öte yandan, günümüz üretim süreçlerinin değişime uğrayarak esnek bir hale gelmesi, kitlesel ölçekte ve tekdüze üretim taleplerinin farklılaşması, müşteri talebinin kişiye özel ürünlere, çözümlere doğru hareket etmesi eğilimi bir gerçeği ortaya çıkarıyor. O gerçek şu ki teknolojik ilerlemeler asla bir insanın üretim sürecinde ortaya koyduğu katma değerin ve zanaatkarlığın yerini alamıyor. Alması isteniyorsa da esnek olmuyor ya da tam otomatik sistemleri yatırım maliyetleri ve geri dönüşü yatırım yapmayı değerli kılmayabiliyor. Bu nedenle robotlar insanları işinden etmeyecek, aksine insan her zaman üretimin merkezinde yer alacak. Universal Robots’un cobot’ları ile iş birliğinde çalışan insanlar daha yaratıcı süreçlerle ilgilenerek üretimde daha verimli bir yapı kuracaklar. Universal Robots’un cobot’ları geleceğin iş modeli olacak.

GELECEĞİN ÜRETİM SÜRECİ İNSAN-ROBOT ETKİLEŞİMİNDEN GEÇİYOR
Geleceğin üretim süreci insan-robot etkileşimine ve iş birliğine inanan Universal Robots’un esnek, dayanıklı ve yüksek hassasiyete sahip cobot’larına işaret ediyor. Herhangi bir özel yetenek ya da uzmanlık gerektirmeyecek şekilde hızlı kurulum ve entegrasyon, elle hareketle ya da kontrol kumandasıyla kolay programlama sayesinde güvenle kullanmaya başlanan cobot’lar ile otomasyon süreci herkes için çok daha kolay ve ulaşılabilir hale geliyor. Tüm eksenlerde ±360 derece rotasyon imkanına sahip cobot’lar, kolayca yeniden konumlandırılması ve esnek üretim imkânı sağlamasıyla günümüzün ve geleceğin tüketici eğilimlerine cevap veriyor.

COBOT'LAR YENİ İSTİHDAM MODELİNDE KONUMLANIYOR
Ayrıca, robot teknolojisine artan yatırımlarla birlikte, bu teknoloji sistemlerini kullanabilen kişilere ihtiyaç oluyor. Bu açıdan, profesyonel uzmanlık gerektirmeyen cobot’lar hızlı kurulum, esnek konumlandırma ve iş birliğine dayalı (kolaboratif) yapısıyla herkes tarafından kolay programlanabiliyor olması sayesinde yeni istihdam modelinde önemli bir rol üstleniyor. Universal Robots web sitesinde UR Akademi ile iş birliğine dayalı robot (cobot) kavramını öğrenmek isteyenler için ücretsiz bir platform sunuluyor. Bu platform sayesinde 87 dakikada robot programcısı olmak mümkün hale geliyor.

Yorumlar