Universal Robots blog – kolaboratif robotlar hakkında – Cobot’lar

cobot'lar İLAÇ, KİMYA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KALİTEYİ ARTIRIYOR

Written by Kandan Özgür Gök | 28.Ağu.2019 07:03:39

 

Universal Robots, iş birliğine dayalı robotları tüm sektörlerde olduğu gibi ilaç, kimya ve kozmetik sektöründe de hassas ve esnek üretim imkânı sağlayarak verimi arttırıyor, şirketlerin başarılı sonuçlar almasını sağlıyor. Universal Robots’un kolaboratif robotları kozmetikten, temizlik malzemelerine, laboratuvardan plastik enjeksiyon firmalarına kadar ilaç ve kimya sektörünün farklı alanlarında çeşitli uygulamalara kolay bir şekilde dahil edilebiliyor.

Deterjan üreticisi MARKA, yatırım geri dönüşünü 1 yılda aldı

Örneğin, İtalyan deterjan üreticisi MARKA’daki artan üretim, Universal Robots’un uygulamada hassasiyet gerektiren, insanla iş birliğine dayalı robot teknolojisiyle çok iyi örtüştü. MARKA’nın Üretim ve Ar-Ge Sorumlusu, “Aynı performans seviyesini ve toplam kaliteyi korurken, esnek üretime uyabilecek bir teknolojiye ihtiyacımız vardı. Şirketin robotik otomasyonu seçmesindeki sebep buydu” diyor. MARKA, kendi markasının tüketim mallarının kapak montajı için Universal Robots’un UR3 robotunu seçti. Yatırım geri dönüşünü 1 yıl içinde alan MARKA, üretim hattını sadeleştirdi.

İş birliğine dayalı robotlar insanla yan yana güvenle çalışıyor

MARKA Uzman Teknisyeni, “Şeklinden dolayı kapağı kavramak ve kesin konumlamak zor. Universal Robots’un esnek ve insanla iş birliğine dayalı UR3 robotunun kurulumu ve uygulaması ise sektördeki diğer robotlara kıyasla oldukça kolaydı. UR3 robot, dahili tork sensörü yönetim yazılımı sayesinde kesin konumlama ve sıkma zorluklarının üstesinden geldi. Tayin edilen görev, kurulum ve robot tasarımının kolaylığı sayesinde hemen başlatıldı. Vasıfsız bir operatör, makinenin çok yakınında bulunmadan hızlıca üretimi durdurabilir, sıfırlayabilir ve yeniden başlatabildi. Kullanımı kolay, kullanıcı dostu ara yüze sahip ve ayrıca iş birliğine dayalı özelliği sayesinde küçük alanda operatörlerimizle beraber güvenli bir biçimde çalışabiliyor” dedi.

 

Kopenghag Üniversitesi Hastanesi, cobot'larla kan örneği testini otomatikleştirdi

Universal Robots’un iş birliğine dayalı UR5 robotu, Gentofte'deki Kopenhag Üniversite Hastanesi’nde analiz için kan numunelerinin taşınmasını ve sınıflandırılmasını optimize etti. Laboratuvarda kan örneği testinde yaşanan yüzde 20'lik bir artışa rağmen, 1 saat içinde numunelerin yüzde 90'ından fazlasını hızlı bir şekilde çözümledi. Robotlar, flakonun kapak rengine göre örnekleri seçmek ve tanımlamak ve doğru test yoluna yönlendirmek için bir görme sistemi kullanarak seri olarak çalışıyor.

UR5 robotu uygulayan Kopenhag Üniversitesi Hastanesi Başhekim’i, “Görme güdümlü programlamaya cevap verecek, örnekleri hızlı bir şekilde toplama, tasnif etme ve analiz için giriş modülüne yükleme yapacak doğal olarak güvenli, kullanımı kolay bir çözüme ihtiyacımız vardı. Universal Robots’un iş birliğine dayalı robotları bu kriterleri karşıladı” diyor.

 

L'Oréal Universal Robots ile esnekliğine hız kazandırdı

L'Oréal, pazarın ihtiyaçlarını karşılama konusunda esnek ve çevik olma yeteneğine Universal Robots ile hız kazandırdı. Dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan L'Oréal’in, Pune'daki Hint tesisindeki işçileri ciddi bir ergonomik riskle karşı karşıya kalmıştı. Universal Robots’un iş birliğine dayalı robotlarının otomatik paletleme için kullanılmasının verimli olduğu, ergonomik riski tamamen ortadan kaldırdığı ve çeşitli uygulamalar için atölyedeki dağıtımda esneklik sağladığı görüldü. İş birliğine dayalı, periyodik bakım gerektirmeyen, işçi dostu robotlar, palet değişiminde harcanan zamandan yüzde 5 Genel Ekipman Verimliliği (OEE) iyileşmesi sağladı.

Tek düğmeyle farklı uygulamaya geçilebiliyor

L'Oréal Hindistan Üretim Birim Müdürü, “Aynı görevi yapan ancak farklı vardiyalarda çalışmaya gelen çalışanlarımız var. Bu nedenle, vardiya değiştiğinde, hattın verimliliği de etkileniyordu. Ancak Universal Robots cobot'ları tek bir tıkla işlem doğruluğunu artırdı. Daha önce başka bir uygulamaya geçmek için kurulum 60-70 dakikamızı alıyordu ve farklı ayarlarımız vardı. Cobot’lar sayesinde artık bir düğmeye basarak farklı bir uygulamaya geçebiliyor ve esnek üretim yapabiliyoruz diyerek elde ettiği avantajları anlattı.

 

TCI, rekabet edebilmek için otomasyona geçti

Yeni Zelanda'nın en büyük plastik enjeksiyon şirketlerinden biri olan Auckland merkezli TCI, 20 yılı aşkın bir süredir geniş bir endüstri yelpazesi için ürünler üretiyor. Enstrümantasyonda, navigasyonda, kurtarmada ve haberleşmede kullanılan bina bileşenlerinden, çok çeşitli perakende ürünlerine kadar faaliyet gösteren şirket, rekabet edebilmek için daha düşük maliyetli ve otomatik bir üretim süreci sunmak üzere Universal Robots’un iş birliğine dayalı UR3 ve UR5 robotlarını etiketleme ve montaj uygulamalarında kullanmaya başladı. TCI, sadece daha yüksek düzeyde bir kalite güvencesi ve personelini daha yaratıcı işlerde kullanabilme becerisi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda maliyetleri düşürecek bir çözüm istedi.

Kolaboratif robotlarla 7/24 üretim

Beş kilograma kadar yük taşıma kapasitesine ve 850 mm'ye kadar olan bir erişim yarıçapına sahip UR5 robot, tekrarlayan ve tehlikeli işleri veya alma-bırakma, test etme gibi uygulamaları başarıyla yerine getirdi. TCI Genel Müdürü, “Robotların kurulumu kolaydı ve yeniden programlama sadece birkaç dakika sürdü. Diğer yandan, bizim için en önemli noktalardan biri, üretimi durdurabilecek insan kaynaklı faktörler konusunda endişelenmeden üretimin 7/24 devam edebileceğini garanti altına almaktı” diyerek Universal Robots ile iş birliğinin gerekçelerine işaret ediyor.